This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:SDK v2.00.00.00的 AM335x 网络标识问题

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590655/linux-am3358-am335x-network-identification-issue-with-sdk-v2-00-00-00

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

我们基于 TI AM-3358开发了一款产品。 之前、当我们使用 TI Linux SDK 06.00.00.00时、千兆位网络可以正常工作。  现在、我们要将 Linux 更新为 TI Linux SDK v2.00.00.00并遇到问题。  网络端口访问1000M 网络始终不间断地打印以下消息。

[1406.269359] cpsw 4a100000.以太网 eth1:链路向上- 1Gbps/全-流量控制关闭
[1408.269205] cpsw 4a100000.ethernet eth1:链路断开
[1410.269327] cpsw 4a100000.以太网 eth1:链路向上- 1Gbps/全-流量控制关闭
[1412.269174] cpsw 4a100000.ethernet eth1:链路断开

每次打印的打印次数不固定,无法使用网络。 在打印以下消息之前,可以正常使用网络。

[1417.269374] cpsw 4a100000.以太网 eth1:链路向上- 100Mbps/全-流量控制关闭

因此、我们需要确定为什么千兆网络始终被识别为100万亿网络、以及为什么千兆网络无法正常使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是哪个内核?
    我看到您正在使用定制板、您能否发布相关的 DTS 部件?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 你的答复。


    内核版本为4.1.6。(linux-4.1.6+gitAUTOINC+52c4aa7cdb-g52c4aa7)
    DTS 文件请参阅附件。

    此外、该附件还具有0.6 SDK 和2.0 SDK 测试现象。

    e2e.ti.com/.../4278.am335x_2D00_rsb4221.dts.txt