This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EG:散热注意事项

Guru**** 2584835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/603048/tda2eg-thermal-considerations

器件型号:TDA2EG

您好!

是否有任何针对 TDA2Ex SoC 的热注意事项文档可捕获以下参数、

  1. 功耗特性
  2. 温度范围
  3. 封装特性
  4. 热仿真结果
  5. 散热器建议
  6. 改善热性能
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elanchezhiyan、

    请参阅以下文档:

    1. 适用于高级驾驶员辅助系统(ADAS)的 TDA2Ex SoC 23mm 封装(ABC 封装)器件版本2.0
    2. ADAS 电源管理
    3. TDA2x/TDA2E 性能


    此致、
    Lyuben。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elanchezhiyan、

    我已将您的问题转交给一位专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elanchezhiyan

    请联系您当地的 TI 支持代表、获取有关您的用例功耗估算的帮助。

    TDA2Ex 的结温规格在-40 C 至125 C 之间。 在终端系统所需的环境温度下、客户系统有责任设计机箱、散热器和气流来散热。  我们经常看到专为85°C 环境设计的系统、这些系统使用机箱本身作为散热器/散热机制。  

    我们在此处提供 SoC 的热模型:

    www.ti.com/.../sprm682

    此模型(以及 PCB、其他 IC、机箱等的模型)可用于 Flotherm 等工具、以帮助指导您的设计决策。

    此致
    Kyle