请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 你(们)好
我 在设计中选择了具有 PMIC (TPS6590377ZWST)的 AM5728、并希望将所有 I/O 接口设置为1.8V。
根据 SLIU011D、它告诉我可以将 LDO2用于1.8V I/O 电源。 但我担心 LDO2输出可能没有足够的电流容量(300mA)。
问题:
1. LDO2输出是否具有足够的电流容量来为1.8V (VDDSHV1~VDDSHV11)下的所有 I/O 接口供电?
2.如果 LDO2 没有足够的电流容量来在1.8V 电压下为所有 I/O 接口供电、我可以将 LDO1用于 替代的1.8V 电源吗?
或者有更好的建议吗?
此致、
刘格伦