This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:在1.8V 电压下驱动 I/O 引脚

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595004/am5728-driving-i-o-pins-at-1-8v

器件型号:AM5728

你(们)好

我  在设计中选择了具有 PMIC (TPS6590377ZWST)的 AM5728、并希望将所有 I/O 接口设置为1.8V。

根据 SLIU011D、它告诉我可以将 LDO2用于1.8V I/O 电源。 但我担心 LDO2输出可能没有足够的电流容量(300mA)。

问题:

1. LDO2输出是否具有足够的电流容量来为1.8V (VDDSHV1~VDDSHV11)下的所有 I/O 接口供电?

2.如果 LDO2 没有足够的电流容量来在1.8V 电压下为所有 I/O 接口供电、我可以将 LDO1用于 替代的1.8V 电源吗?

或者有更好的建议吗?

此致、

刘格伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这取决于您已连接到 I/O 引脚的引脚。 您必须汇总所有引脚的电流并做出决定。
    在 TPS6590377ZWSR/T 上、LDO1被设定为3.3V、并且不符合1.8V 电源排序。