This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:GPIO 电压电平

Guru**** 2586065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594954/am5728-gpio-voltage-levels

器件型号:AM5728

您好专家、

客户希望在1.8V 和3.3V 上同时使用同一组(即 GPIO2[0:31])中的 GPIO 引脚。 这样做有什么问题吗?

谢谢你。

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    GPIO 电压电平仅取决于引脚的 VDDSHVx 电源。 请参阅 AM572x 数据表 SR2.0修订版 B 中的表4-2