请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 您好专家、
客户希望在1.8V 和3.3V 上同时使用同一组(即 GPIO2[0:31])中的 GPIO 引脚。 这样做有什么问题吗?
谢谢你。
此致、
艾伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好专家、
客户希望在1.8V 和3.3V 上同时使用同一组(即 GPIO2[0:31])中的 GPIO 引脚。 这样做有什么问题吗?
谢谢你。
此致、
艾伦