This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4378:SDK 问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604857/linux-am4378-sdk-question

器件型号:AM4378

工具/软件:Linux

我一直在评估 AM4378 HS EVM。 使用 TI Linux SDK、我必须通过 UART 安全地构建和加载 uBoot 以执行引导至 uBoot。 但是、我不认为后续的引导至 Linux 的步骤是安全的。 我本来希望 UBoot 在执行之前检查 Linux 映像的签名。

对于 uBoot、我必须更改 Rules.make 以使用 HS 变体并告诉它我将 TI_SEC_DEV_PKG 放置在何处。 对于 Linux、我看不到任何这样的选项。

那么、我的问题是、SDK 是否会将引导加载程序保护到 Linux 内核步骤? 如果是、如何操作?

非常感谢、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安全设备不能在公共论坛上讨论。 请直接联系 TI。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    支持链式身份验证、包括 AM437x HS 器件上的内核、DT etc...in 安全 SDK。

    我将向您发送邀请、邀请您加入 有关此主题的安全 E2E 论坛。

    最棒的

    -香港