请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM4378 工具/软件:Linux
我一直在评估 AM4378 HS EVM。 使用 TI Linux SDK、我必须通过 UART 安全地构建和加载 uBoot 以执行引导至 uBoot。 但是、我不认为后续的引导至 Linux 的步骤是安全的。 我本来希望 UBoot 在执行之前检查 Linux 映像的签名。
对于 uBoot、我必须更改 Rules.make 以使用 HS 变体并告诉它我将 TI_SEC_DEV_PKG 放置在何处。 对于 Linux、我看不到任何这样的选项。
那么、我的问题是、SDK 是否会将引导加载程序保护到 Linux 内核步骤? 如果是、如何操作?
非常感谢、
Daniel