请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3356 大家好
我对用于 EthernetIP 的 AM335x 有疑问。
您能告诉我 AM3356中 PRUICSS 上发送到主机器的周期性传输和接收周期吗?
我们认为 CortexA8无法控制这一周期。
此致
高贵须
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Hiroyasu:
我希望您了解 AM335x 中运行的 EtherNet/IP 适配器与 EtherNet/IP 扫描器(PLC 或软件扫描器)之间的循环数据交换速率。 工业 SDK 软件包中提供的 EtherNet/IP 解决方案支持1ms 作为最短周期时间(在 EIP 术语中为"请求数据包间隔")。 这个时序可由主器件在建立连接时进行配置、而从器件将根据这个时序运行。
如果您有其他问题、请告知我们。
此致、
新进 P