This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3356:EtherNetIP 的周期

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3356

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590393/am3356-period-of-ethernetip

器件型号:AM3356

大家好

我对用于 EthernetIP 的 AM335x 有疑问。

您能告诉我 AM3356中 PRUICSS 上发送到主机器的周期性传输和接收周期吗?

我们认为 CortexA8无法控制这一周期。


此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已通知工业团队。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroyasu:

    我希望您了解 AM335x 中运行的 EtherNet/IP 适配器与 EtherNet/IP 扫描器(PLC 或软件扫描器)之间的循环数据交换速率。 工业 SDK 软件包中提供的 EtherNet/IP 解决方案支持1ms 作为最短周期时间(在 EIP 术语中为"请求数据包间隔")。 这个时序可由主器件在建立连接时进行配置、而从器件将根据这个时序运行。  

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、
    新进 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nijin P

    感谢你的答复。
    我明白了、

    此致
    高贵须