This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3505:EHCI USB 驱动程序问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591026/linux-am3505-ehci-usb-driver-issue

器件型号:AM3505

工具/软件:Linux

您好!

OMAP EHCI USB 驱动程序无法 检测 自定义 am3505目标板上的 USB 闪存设备以及鼠标和键盘。  我在 目标上使用4.9内核和 v2016.03 u-boot。  

我使用了"arch/arm/boot/dts/omap3-cm-t3517.dts。  

请在下面找到详细信息日志。 如果我缺少任何正确初始化 OMAP EHCI 驱动程序的内容、请告诉我。  

正在启动内核...

[0.000000]  在物理 CPU 0x0上引导 Linux
[0.000000]  Linux 版本4.9.14-rt12-00535-g8fd3ad2-脏
(Pankaj@Pankaj)(Gcc 版本6.2.0 (GCC))#85 SMP 星期五4月21日16:57:16
2017年1月
[0.000000]  CPU:ARMv7处理器[411fc087]修订版7 (ARMv7)、CR=10c5387d
[0.000000]  CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT
非混叠指令高速缓存
[0.000000]  、共模:FDT:机器模型:CompuLab CM-T3517
[0.000000]  CMA:保留0x8d800000处的16 MIB
[0.000000]  内存策略:数据高速缓存写回
[0.000000]  CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
[0.000000]  AM3505 ES1.1 (二级高速缓存 NEON)
[0.000000]% pu  :嵌入式15页/CPU @cfb66000 s32424 r8192
d20824 u61440
[0.000000]  在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。
总页数:64448
[0.000000]  内核命令行:console=ttyO2,115200n8 noinitrd
root=/dev/nfs rw eth=4C:CC:34:04:F2:81
NFSROOT=10.164.10.241:/opt/rootfs/r
ootfs-small-11 IP=10.164.10.43:10.164.10.241:10.164.10.241:255.255.255.0.0:无
[0.000000]  PID 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.000000]  条目高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
[0.000000]  inode 高速缓存散列表条目:16384 (顺序:4、65536字节)
[0.000000]  内存:219528K/260096K 可用(8192K 内核代码、
832K rwdata、2656K rodata、1024K init、8122K BSS、24184K 保留、
16384K
CMA 保留、0K HIGHMEM)
[0.000000]  虚拟内核内存布局:
[0.000000]     矢量 :0xff0000-0xff1000  (4KB)   
[0.000000]     fixmap :0xc00000 - 0xc00000  (3072 KB)
[0.000000]     vmalloc:0xd0800000 - 0x0x800000  (752MB)
[0.000000]     低内存 :0xC0000000 - 0xd0000000  (256 MB)
[0.000000]     pkmap  :bbfe00000 - 0xC0000000  (  2 MB)
[0.000000]     模块:bbf000000 - bbbfe00000  ( 14 MB)
[0.000000]      .text:0xc0008000 - 0xc0900000  (9184 KB)
[0.000000]      .init:0xc0c00000 - 0xc0d00000  (1024KB)
[0.000000]      .data:0xc0d00000 - 0xc0dd038c  (833KB)
[0.000000]       .bss:0xc0dd2000 - 0xc15c0ae8  (8123 KB)
[0.000000]  正在运行 RCU 自检
[0.000000]  分层 RCU 实现。
[0.000000]   启用 RCU 锁定检查。
[0.000000]   叶扇出的生成时间调整为32。
[0.000000]   RCU 将 CPU 从 NR_CPU=2限制为 nr_CPU_IDs=1。
[0.000000]  RCU:调整 RCU_Fanout_leaf = 32、nr_cpu_ids=1的几何结构
[0.000000]  NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
[0.000000]  IRQ:在0xfa200000 (修订版4.0)处找到一个带有96的 INTC
中断
[0.000000]  时钟速率(晶振/内核/MPU):26.0/332/600 MHz
[0.000000]  OMAP 时钟事件源:时间2为13000000 Hz
[0.000033]  sched_clock:13MHz 时为32位、分辨率为76ns、环绕
每165191050201ns
[0.000076]  时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:
0xFFFFFFFF、max_idle_ns:147020034397 ns
[0.000189]  OMAP 时钟源:Timer1为13000000 Hz
[0.001386]  时钟源:32K_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:
0xFFFFFFFF、max_idle_ns:58327039986419 ns
[0.001418]  OMAP 时钟源:32768Hz 时32K_COUNTER
[0.003352]  控制台:彩色虚拟设备80x30
[0.003452]  锁依赖项验证程序:版权所有(c) 2006 Red Hat,
Ingo Molnar 公司
[0.003471]...   MAX_LOCKDEP_SUBCLASSES: 8.
[0.003486]...   MAX_LOCK_DEPTH:      48
[0.003501]...   MAX_LOCKDEP_KEY:     8191
[0.003516]...   CLASSHASH_SIZE:      4096
[0.003530]...   MAX_LOCKDEP_ENGINES:   32768
[0.003545]...   MAX_LOCKDEP_链:   65536
[0.003559]...   CHAINHASH_SIZE:      32768
[0.003575]   由锁定相关性信息使用的内存:5167 KB
[0.003590]   每个任务结构内存占用量:1536字节
[0.003644]  校准延迟环路... 597.60茂物剪(lpj=2988032)
[0.09571]  pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.096578]  安全框架已初始化
[0.096838]  安装高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.096864]  mountpoint-cache 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.103095]  CPU:测试写入缓冲器一致性:好的
[0.105854]  CPU0:线程-1、CPU 0、套接字-1、mpidr 0
[0.106005]  为0x80100000 - 0x80100070设置静态标识映射
[0.114342]  启动了1个 CPU
[0.114382]  SMP:总共激活1个处理器(597.60 BogoMips)。
[0.114401]  CPU:所有 CPU 在 SVC 模式中启动。
[0.121420]  devtmpfs:已初始化
[0.262315]  VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分
型号 c 修订版1
[0.263947]  时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:
0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
[0.264051]  futex 散列表条目:256 (顺序:2、16384字节)
[0.267650]  pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.276332]  NET:注册协议系列16.
[0.288571]  DMA:预分配256 KiB 池用于原子相干分配
[0.373013]  omap_hwmod:McBSP2_sidetone、使用来自 McBSP 的断开 dt 数据
[0.375407]  OMAP-hwmod:mcbsp3_sideone、使用来自 McBSP 的断开 dt 数据
[0.498220]  空闲:使用调速器菜单
[0.499293]  将 SDRC 时钟重新编程为332000000 Hz
[0.528318]  OMAP GPIO 硬件版本2.5
[0.626285]  OMAP-GPMC 6e000000.GPMC:GPMC 修订版本5.0
[0.626639]  GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0
[0.632120]  平台480ab000.usb_otg_hs:无法查找 hwmod "USB_OTG_hs"
[0.648303]  没有 ATAG?
[0.648342]  硬件断点:不支持调试架构0x4。
[0.64988]  OMAP4_SRAM_INIT:无法将所需的 SRAM 分配给
处理勘误表 I688
[0.649928]  OMAP4_SRAM_INIT:无法获取所需的 SRAM 池
处理勘误表 I688
[0.651877]  OMAP DMA 硬件版本4.0
[0.757765]  OMAP-DMA-ENGINE 48056000.DMA-CONTROLLER:OMAP DMA 引擎驱动程序
[0.765525]  reg-fixal-voltage wl12xx_vmmc2:找不到 pctldev
对于节点/OCP@68000000/L4@48000000/SCM@2000/pinmux@A00/pinmux_wl12xx_wkup
_引脚、推迟探头
[0.775916]  SCSI 子系统已初始化
[0.779061]  usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
[0.779405]  usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
[0.779711]  usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
[0.780322]  USB_phy_generic hsub1_phy:找不到的 pctldev
节点/OCP@68000000/L4@48000000/SCM@2000/pinmux@30/pinmux_hsusb1_phy_reset
_引脚、推迟探头
[0.783513]  omap_i2c 48070000.i2c:找不到节点的 pctldev
/OCP@68000000/L4@48000000/SCM@2000/pinmux@30/pinmux_i2c1_pins、
推迟
探头
[0.787438]  OMAP_i2c 48072000.i2c:总线1 rev3.3为100kHz
[0.790140]  OMAP_i2c 48060000.i2c:总线2 rev3.3 (400kHz)
[0.790891]  pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[0.790916]  pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007
Rodolfo Giometti<giometti@linux.it
[0.791019]  PTP 时钟支持已注册
[0.799905]  时钟源:切换到时钟源 Timer1
[1.007972]  VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
[1.008280]  VFS:Dquot 高速缓存散列表条目:1024 (顺序0、4096字节)
[1.066367]  ================================ 第222行和 FUNC usbtl_omap_probe
[1.066404]  启动 TI HSUSB TLL 控制器
[1.066870]  =================== 第279行和 FUNC usbtlL_OMA_probe
[1.069046]  NET:注册协议系列2.
[1.072649]  TCP 建立哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[1.072760]  TCP 绑定哈希表条目:2048 (顺序:4、73728字节)
[1.073749]  TCP:配置哈希表(建立2048 BIND 2048)
[1.074139]  UDP 哈希表条目:256 (顺序:2、20480字节)
[1.074426]  UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:2、20480字节)
[1.075836]  NET:注册协议系列1.
[1.079633]  RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
[1.079841]  RPC:注册的 UDP 传输模块。
[1.079865]  RPC:注册的 TCP 传输模块。
[1.079885]  RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
[1.080554]  ================================ 582行和 FUNC usbhs_omap_probe
[1.080585]  ================================ 517和 FUNC usbhs_omap_get_dt_pdata
[1.080609]  ========================= 第533行和 FUNC 使用 hs_omap_get_dt_pdata
[1.080634]  ================================ 541和 FUNC usbhs_omap_get_dt_pdata
[1.080654]  端口0模式:EHCI-phy -> 1.
[1.080669]  =================== 第533行和 FUNC 使用 hs_omap_get_dt_pdata
[  1.080691]========================= 541和 FUNC usbhs_omap_get_dt_pdata
[1.080708]  端口1模式:EHCI-phy -> 1.
[1.080724]  =========================== 第533行和 FUNC 使用 hs_omap_get_dt_pdata
[1.080746]  ================================ 第553行和 FUNC 使用 hs_omap_get_dt_pdata
[1.080766]  ================================ 第596行和 FUNC 用 OMA_PROBE
[1.080783]  ================================ 608行和 FUNC usbhs_omap_probe
[1.080864]  ================================ 第344行和 FUNC OMAP_tLL_init
[1.081036]  =================== 406行和 FUNC OMAP-tlL_init
[1.081232]  =================== 420行和 FUNC OMAP-TLL_ENABLE
[1.081341]  ========================= 第444行和 FUNC OMAP-TLL_ENABLE
[1.081450]  =================== 637号线和 FUNC 用 OMA_PROBE
[1.081488]  =================== 线路681和 FUNC usbhs_omap_probe
[1.081632]  =================== 第476行和 FUNC OMA_usbhs_init
[1.081651]  启动 TI HSUSB 控制器=========== >
[1.081703]  =================== 420行和 FUNC OMAP-TLL_ENABLE
[1.081811]  =================== 第444行和 FUNC OMAP-TLL_ENABLE
[1.081867]  =================== 第488行和 FUNC OMA_usbhs_init
[1.081887]  =================== 404行和 FUNC OMAP-usbhs_rev1_hostconfig
[1.081904]  =================== 第432行和 FUNC OMAP-usbhs_rev1_hostconfig
[1.081921]  =================== 第504行和 FUNC OMA_usbhs_init
[1.0831936]  UHH 设置完成、uhh_hostconfig=8000031c
[1.083239]  =================== 420行和 FUNC OMAP-TLL_ENABLE
[1.083397]  =================== 第444行和 FUNC OMAP-TLL_ENABLE
[1.089078]  硬件性能事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动器启用、
提供5个计数器
[1.099113]  审核:初始化 netlink 子系统(已禁用)
[1.099534]  审核:type=2000审核(1.090:1):已初始化
[1.107307]  工作集:timestimer_bits=14 max_order=16 bucke_order=2
[1.112765]  NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[1.113449]  注册密钥类型 id_resolver
[1.113478]  注册密钥类型 id_legacy
[1.113789]  jffs2:版本2.2。 (NAND)(摘要) Copyright2001-2006 Red Hat, Inc.
[1.123806]  已注册 IO 调度程序 NOOP
[1.123849]  已登记 IO 调度程序的截止日期
[1.124040]  已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
[1.127529]  pinctrl-single 4800200.pinmux:找不到 pctldev
对于节点/OCP@68000000/引脚多路复用@480025d8/pinmux_hsbb1_pins、请推迟
专业
更好
[1.128459]  pinctrl-single 48002a00.pinmux:46引脚、PA fa002a00、尺寸为92
[1.129511]  pinctrl-single 480025d8.pinmux:PA fa0025d8处18个引脚、尺寸36
[1.143018]  串行:8250/16550驱动程序,4个端口,启用 IRQ 共享
[1.154730]  OMAP-UART 4806a000.serial: uart0无 wakeirq
[1.155742]  4806a000.serial: tmio 0x4806a000处的 ttyO0 (IRQ = 88、
base_baud = 3000000)是 OMAP UART0
[1.158907]  OMAP-UART 4806c000.serial:无 uart1 wakeirq
[1.159511]  4806c000.serial: tmio 0x4806c000处的 ttyO1 (IRQ = 89、
base_baud = 3000000)是 OMAP UART1
[1.16267]  OMAP-UART 49020000.serial:找不到的 pctldev
节点/OCP@68000000/L4@48000000/SCM@2000/pinmux@30/pinmux_uart3_pins、
推迟
环形探头
[1.240180]  返修:模块已加载
[1.282139]  loop:模块已加载
[1.288551]  mtdoops:必须提供 MTD 器件(mtddev=name/number)
[1.291311]  Nand:device found、Manufacturer ID:0x2C、Chip ID:bbc.
[1.291335]  nand:micron 30000000 nand
[1.291351]  nand:总线宽度8、而不是16位
[1.29136]nand  :找不到 NAND 器件
[1.291388]  OMAP2-nand 30000000.nand:扫描失败,可能是总线宽度不匹配
[1.293033]  OMAP2_mcspi 48098000.spi:找不到的 pctldev
节点/OCP@68000000/L4@48000000/SCM@2000/pinmux@30/pinmux_mcspi1_pins、
推迟
环形探头
[1.305369]  libphy:固定 MDIO 总线:探测
[1.369957]  DaVinci_MDIO DaVinci_MDIO.0:达芬奇 MDIO 修订版本1.5
[1.369994]  DaVinci_MDIO DaVinci_MDIO.0:检测到的 phy 掩码 FFFFFFFE
[1.375734]  libphy:davinci_mdio.0:探测
[1.375787]  DaVinci_MDIO DaVinci_MDIO.0:PHY[0]:器件
DaVinci_MDIO.0:00、驱动程序 SMSC LAN8710/LAN8720
[1.378844]  EHCI_hcd:USB 2.0 "增强型"主机控制器(EHCI)驱动程序
[1.378872]  EHI-OMAP:OMAP-EHCI 主机控制器驱动程序
[1.379412]  =================== 420行和 FUNC OMAP-TLL_ENABLE
[1.379549]  ======================== 第444行和 FUNC OMAP-TLL_ENABLE
[1.380510]  EHCI-OMAP 48064800.EHCI:无法获取端口0的 PHY 器件:-517
[1.381571]  usbcore:注册的新接口驱动程序 USB 存储
[1.382117]  usbcore:注册的新接口驱动程序 usbserial
[1.382312]  usbcore:注册的新接口驱动程序 usbserial_generic
[1.382979]  usbserial:USB Serial Support registered for generic
[1.383211]  usbcore:注册的新接口驱动程序 FTDI_SIO
[1.383433]  usbserial:为 FTDI USB 注册了 USB 串行支持
串行器件
[1.383630]  usbcore:注册的新接口驱动程序 pl2303
[1.383844]  usbserial:为 pl2303注册了 USB Serial 支持
[1.384044]  usbcore:注册的新接口驱动程序 USB_serial_Simple
[1.384259]  usbserial:为相关链接注册的 USB Serial 支持
[1.384472]  usbserial:为 zio 注册的 USB Serial 支持
[1.384687]  usbserial:为 funsoft 注册了 USB Serial Support
[1.38492]  usbserial:为闪存加载程序注册了 USB Serial Support
[1.385170]  usbserial:为 google 注册了 USB Serial 支持
[1.385389]  usbserial:为 vivopay 注册的 USB Serial 支持
[1.385605]  usbserial:注册了针对 MOTO_MODEM 的 USB 串行支持
[1.385824]  usbserial:为 Novatel_GPS 注册了 USB 串行支持
[1.386039]  usbserial:为 hp4x 注册了 USB 串行支持
[1.386256]  usbserial:为 Suunto 注册了 USB 串行支持
[1.386474]  usbserial:为 SIEMENS_MPI 注册了 USB 串行支持
[1.386841]  usbcore:注册了新接口驱动程序 usbtest
[1.388845]  musb-OMAP2430 480ab000.usb_otg_hs:
_od_fail_runtime_resume:FIXME:缺少 hwmod/OMA_dev 信息
[1.389437]  HS USB OTG:未配置收发器
[1.389472]  musb-hdrc musb-hdrc.0.auto: musb_init_controller 失败
状态为-517
[1.390057]  musb-OMAP2430 5c040000.AM35x_OTG_hs:找不到
节点的 pctldev
/OCP@68000000/L4@48000000/SCM@2000/pinmux@30/pinmux_OTG_drv
_VBUS、探针延迟
[1.39749]  mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
[1.400432]  i2c /dev/entries 驱动程序
[1.4045]  单线制达拉斯网络协议的驱动程序。
[1.405920]  OMAP_HDQ 480b2000.1w:OMAP HDQ 硬件版本0.5。 驱动器
在中断模式下
[1.419522]  W1_MASTER_DRIVER W1_BUS_MASTER1:系列1用于
01.000000000000.3d 未注册。
[1.42395]  OMAP-WDT:OMAP 看门狗定时器修订版0x31:初始超时60秒
[1.428292]  omap_hsmmc 4809c000.mmc:找不到的 pctldev
节点/OCP@68000000/L4@48000000/SCM@2000/pinmux@30/pinmux_mmc1_pins、
差分铁蛋白
G 探头
[1.428466]  OMAP_hsmmc 480b4000.mmc:找不到的 pctldev
节点/OCP@68000000/L4@48000000/SCM@2000/pinmux@30/pinmux_mmc2_pins、
差分铁蛋白
G 探头
[1.429457]  ledtrig-CPU:注册以指示 CPU 上的活动
[1.434578]  轮廓:使用 ARM/armv7
[1.435706]  正在初始化 XFRM netlink 套接字
[1.436458]  NET:注册协议系列10.
[1.441929(2010)  Sit:IPv6、IPv4和 MPLS over IPv4隧道驱动程序
[1.446241]  NET:注册协议系列17.
[1.446403]  NET:注册协议系列15.
[1.447007]  注册的钥匙类型 DNS_旋 变传感器
[1.447438]  OMAP2_SET_INIT_VOLTAGE:找不到的启动 OPP
VDD_MPU_IVA
[1.447463]  OMAP2_SET_INIT_VOLTAGE:无法设置 VDD_MPU_iva
[1.447522]  OMAP2_SET_INIT_VOLTAGE:找不到 VDD_CORE 的启动 OPP
[1.447542]  OMAP2_SET_INIT_VOLTAGE:无法设置 VDD_CORE
[1.448731]  PM:无软件 I/O 链控制;某些唤醒可能会丢失
[1.448779]  pm:请求 pm_wkup IRQ 失败
[1.448860]  支持 ThumbEE CPU 扩展。
[1.448928]  正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
[1.448950]  已初始化 SmartReflex 3类
[1.530096]  reg-fixal-voltage wl12xx_vmmc2:找不到 pctldev
对于节点/OCP@68000000/L4@48000000/SCM@2000/pinmux@30/pinmux_wl12xx_core_
引脚、探头延迟
[1.531407]  USB_phy_generic hsub1_phy:找不到的 pctldev
节点/OCP@68000000/L4@48000000/SCM@2000/pinmux@30/pinmux_hsusb1_phy_reset
_引脚、推迟探头
[1.532287]  omap_i2c 48070000.i2c:找不到节点的 pctldev
/OCP@68000000/L4@48000000/SCM@2000/pinmux@30/pinmux_i2c1_pins、
推迟
探头
[1.536256]  pinctrl-single 4800200.pinmux:284个引脚、PA fa002030、大小568
[1.537724]  OMAP-UART 49020000.serial: uart2无 wakeirq
[1.538558]  49020000.serial: ttyO2 at MMIO 0x49020000 (IRQ = 90、
base_baud = 3000000)是 OMAP UART2
[2.694175]  随机:快速初始化完成
[3.119428]  控制台[ttyO2]已启用
[3.136779]  =================== 420行和 FUNC OMAP-TLL_ENABLE
[3.143296]  ================================ 第444行和 FUNC OMAP-TLL_ENABLE
[3.150947]  EHCI-OMAP 48064800.EHCI:无法获取端口0的 PHY 器件:-517
[3.159186]  HS USB OTG:未配置收发器
[3.164308]  musb-hdrc musb-hdrc.0.auto: musb_init_controller 失败
状态为-517
[3.175550]  HS USB OTG:未配置收发器
[3.180662]  musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: musb_init_controller 失败
状态为-517
[3.300911]  OMAP-i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0版本3.3
[3.306911]  ================================ 420行和 FUNC OMAP-TLL_ENABLE
[3.313241]  ======================== 第444行和 FUNC OMAP-TLL_ENABLE
[3.341678]  EHCI-OMAP 48064800.EHCI:EHCI 主机控制器
[3.348843]  EHCI-OMAP 48064800.EHCI:已注册的新 USB 总线、
分配的总线编号1
[3.358896]  EHI-OMAP 48064800.EHCI:IRQ 93、IO 测量值0x48064800
[3.370589]  EHCI-OMAP 48064800.EHCI:USB 2.0已启动、EHCI 1.00
[3.380005]  USB USB1:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0002
[3.387173]  USB USB1:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、
SerialNumber=1
[3.394880]  USB USB1:产品:EHCI 主机控制器
[3.400077]  USB USB1:制造商:Linux
4.9.14-rt12-00535-g8fd3ad2-m脏 EHCI_hcd
[3.408143]  USB USB1:序列号:48064800.EHCI
[3.421038]  集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
[3.425765]  集线器1-0:1.0:检测到3个端口
[3.438810]  HS USB OTG:未配置收发器
[3.443995]  musb-hdrc musb-hdrc.0.auto: musb_init_controller 失败
状态为-517
[3.453190]  HS USB OTG:未配置收发器
[3.458164]  musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: musb_init_controller 失败
状态为-517
[3.570786]  HS USB OTG:未配置收发器
[3.575796]  musb-hdrc musb-hdrc.0.auto: musb_init_controller 失败
状态为-517
[3.584899]  HS USB OTG:未配置收发器
[3.589963]  musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: musb_init_controller 失败
状态为-517
[3.601577]  ###达芬奇:MDIO 映射0xd0947000
[3.606728]  macaddr 长度131无效
[3.610849]  macaddr=4ccc3404f281
[3.614259]  解析的 MAC:4C:cc:34:04:f2:81
[3.618589]  DaVinci_EMAC DaVinci_EMAC.0:--- >使用
随机 MAC 地址:B2:2D:E1:02:a0:2f
[3.633493]  达芬奇 EMAC 探针发现器件寄存器:5c010000、IRQ:83)
[3.641498]  hctosys:rtc_htosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
[3.648020]  SR_init:无 PMIC 挂钩以初始化 SmartReflex
[3.653930]  SR_init:SR 的平台驱动程序寄存器失败
[3.666718]  DaVinci_MDIO DaVinci_MDIO.0:复位 idled 控制器
[3.675102]  HS USB OTG:未配置收发器
[3.680259]  musb-hdrc musb-hdrc.0.auto: musb_init_controller 失败
状态为-517
[3.689190]  HS USB OTG:未配置收发器
[3.694291]  musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: musb_init_controller 失败
状态为-517
[3.770208]  SMSC LAN8710/LAN8720 DaVinci_MDIO.0:00:连接的 PHY
驱动程序[SMSC LAN8710/LAN8720](MII_BUS:phy_addr=Davinci_MDIO.0:00、
IRQ=1)
[3.783492]  ### DaVinci:计时器0xcf67e830 0xff8d76 0xff8c4a、0x00000064
[3.791757]  IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
[5.840133]  DaVinci_EMAC DaVinci_EMAC.0 eth0:链接已打开-
100Mbps/全速-流量控制 Rx/TX
[5.860025]  IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):eth0:链路就绪
[5.892116]  IP-Config:完整:
[5.895564]     device=eth0、hwaddr=B2:2D:E1:02:a0:2f、
ipaddr=10.1624.10.43、mask=255.255.0.0、gw=10.164.10.241
[5.906395]     host=none、domain=、nIS-domain=(none)
[5.911866]     bootserver=10.164.10.241、
rootserver=10.164.10.241,rootpath=
[5.922905]  ads7846-reg:正在禁用
[5.926533]  VMMC:正在禁用
[5.929492]  vwl1271_vaux2:正在禁用
[5.933491]  vw1271:正在禁用
[5.975411]  VFS:在设备0:15上安装根(NFS 文件系统)。
[5.985285]  devtmpfs:已安装
[5.992933]  释放未使用的内核内存:1024K (c0c00000 - c0d00000)
init:版本2.88正在引导
正在启动 udev

[8.204058]  udevd[109]:开始版本3.2
[8.407040]  udevd[110]:启动 eudev-3.2
hwclock:不能打开'/dev/misc/rtc:没有这样的文件或目录
2017年4月11日08:30:18 UTC
hwclock:不能打开'/dev/misc/rtc:没有这样的文件或目录
初始化:输入运行级别:5.
正在配置网络接口... udhcpc (v1.24.1)已启动
正在发送发现...
正在发送10.164.103.97...的选择
租期10.164.10.97已获租,租期86400
/etc/udhcpc.d/50default:添加 DNS 10.164.0.5
/etc/udhcpc.d/50default:添加 DNS 10.0.0.5
完成。
hwclock:不能打开'/dev/misc/rtc:没有这样的文件或目录
启动 syslogd/klogd:完成

编号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Linux 内核 v4.9尚未发布、TI 不支持该版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    感谢更新、但我可以在 v4.9内核中找到3505的 DTS 文件。 请确认是否支持哪种内核版本 am3505?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 发布的最新版本为 v2.6.37  
    www.ti.com/.../LINUXEZSDK-SITARA