请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA6424A 主题中讨论的其他器件:TCA6424
工具/软件:Linux
大家好、
我在 Linux 平台上使用 TCA6424 IO 扩展器、一切 正常、但 INT 引脚会生成过多的中断。 众所周知 、当输入发生任何变化时、INT 中断必须发生变化。 我使用开关来生成 PCB 中的变化、但我通常会得到这种波形:
我的 Linux 平台有5个中断、是否有办法避免这个问题? PCA9454A 以这种方式工作是否正常?
此致。