This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TCA6424A:使用 TCA6424A 的 INT 引脚中的中断太多

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/567929/linux-tca6424a-too-many-interrupts-in-int-pin-using-tca6424a

器件型号:TCA6424A
主题中讨论的其他器件:TCA6424

工具/软件:Linux

大家好、

我在 Linux 平台上使用 TCA6424 IO 扩展器、一切 正常、但 INT 引脚会生成过多的中断。 众所周知 、当输入发生任何变化时、INT 中断必须发生变化。 我使用开关来生成 PCB 中的变化、但我通常会得到这种波形:

我的 Linux 平台有5个中断、是否有办法避免这个问题? PCA9454A 以这种方式工作是否正常?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oscar、

    您要将此 TCA6424 I2C I/O 扩展器连接到哪个 TI 器件? 您使用的是哪款 TI SDK?

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pabvel:

    我将 TCA6424连接到 Linux 平台、特别是 Raspberry PI 3、因此我不使用任何 TI SDK。 我在这个周末冷静地思考这个问题、我认为它可能会在输入中反弹、因为我使用的切换开关如下所示:

    来检查 TCA6424是否能够完美工作。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您在 I2C 论坛中提问/发表以下内容:

    e2e.ti.com/.../390

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。