你们能帮我的客户解决以下问题吗?:
"我 计划在电路板上添加 USB 连接器作为 USB 设备模式。 K2G EVM 中有两个 USB 端口(USB0和 USB1)。 USB0用于 USB 主机模式。 USB1配置为 USB 双角色(主机和器件)。 K2G EVM 原理图未准确显示 USB 设备模式的设计。
Q1:我想使用 K2G 上的 USB 端口作为 USB 器件模式(请参阅 spruhy8e 技术参考手册的图11-1375)、使用来自 PC 的+5V 电压作为 VBUS、因为我的板上的数字域中没有+5V 电压。 您能为我提供 USB 器件角色的参考原理图吗? 我搜索了其它 Keystone 器件和 TI 论坛,但没有找到答案。 USB 器件角色的参考设计应包括 ESD 和任何必需组件。
Q2:能否将 USB0_XO 和 USB1_XO 保持未连接状态? K2G 数据表中的5.9.3.1显示“USB0_XO/USB1_XO -可选 USB0_PHY/USB1_PHY 参考时钟输入”。 我计划将 NSS PLL 用于 USB PHY 参考时钟。 还可以吗?"
谢谢、
Brian