This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:L1P 错误检测过程

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601003/tms320c6657-process-of-l1p-error-detection

器件型号:TMS320C6657

您好!

我对 C6657有疑问。

问题1.
C6657 L1P 缓存支持错误检测、但不支持错误校正。
因此、我的客户想知道 L1P 的软错误率。
是否有任何有关 L1P 软错误率的数据?

问题2.
如果发生 L1P 软错误、是否可以检测发生错误的地址
是否可以从实际地址读取?

问题3.
何时发生错误中断?
它是在读取发生错误的地址后进行的吗?
或者、错误中断是否会在执行下一条指令后发生?

问题4.
如果发生 L1P 软错误、缓存是否会自动失效、然后从实际地址重新读取
发生错误的指令将再次执行?

此致、
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知工厂团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是 TI 的软错误率页面 :www.ti.com/.../soft_error_rate_faqs.page 我没有 C6657的详细数字。 它还取决于环境是否具有高放射性。

    有关信息、请查看 C66x corepac 用户指南:11.2.1 L1P 错误检测控制寄存器(适用于 L1PEDSTAT/CMD/ADDR 寄存器)。 它记录在 L1PEDADDR 中。

    11.2.3 L1P 错误异常/中断
    L1P 提供一个错误检测异常输出“L1P_ED”事件。 这种情况例外
    用于指示在 DMA/IDMA 期间检测到 DMA 奇偶校验错误(DMAERR)
    对 L1P 存储器的读取访问。 此事件将发送到中的中断控制器块
    CorePac、可将其作为中断或异常输入路由到 DSP、如所示
    适当的情况。

    反过来、DSP 通过清除 L1P 缓存的内容来使程序代码无效。 这由 ISR 代码完成。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    感谢你的答复,我对拖延表示非常抱歉。

    我想问一下 SER。 我阅读了您随附的 TI 页面。
    我了解到、通常不会对其进行测试、也不会从 TI 提供 SER 数据。
    但是、如果客户签订了 NDA、TI 似乎会提供 SER 估算器计算器、对吗?
    如何获取此 SER 估算器计算器、我应该联系当地 TI FAE 吗?

    我想得到我之前提出的以下问题的答案。
    我阅读了 Corepac 用户指南、但我可以找到将发生错误中断的时序。
    >Q3。
    >错误中断何时发生?
    >是否只是在读取错误发生的地址之后?
    >或者,执行下一条指令后是否会发生错误中断?

    此致、
    G.F.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有关 SER 估算器、请联系当地 FAE。 对于发生中断的时序、它发生在读取地址之后。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    感谢你的答复。
    我明白了。

    此致、
    G.F.