请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X 工具/软件:Linux
你(们)好
我使用电路板中 denx git 存储库中的 u-boot 2014.07。 此 u-boot 在编译两个文件后为我提供:u-boot.bin 和 MLO。 MLO 是第一个引导加载程序。 我将这两个文件都放在作为 FAT32格式的 sdcard 第一个分区上。
当我的电路板启动时-来自 grinn 公司的 Chiliboard - SPL 运行并多次写入"C"、延迟1秒。 我可以通过按某个键(在调试串行控制台上发送字符)来中断此过程。 当我中断此过程或等待大约10秒后、SPL 开始引导 uboot。
如何禁用此10s 时间? 我想立即加载 u-boot。