This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PROCESSOR-SDK-AM335X:SPL/UBOOT/AM335x 如何禁用写入 CCCC 并等待按键(控制台上的字符)?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/569035/linux-processor-sdk-am335x-spl-uboot-am335x-how-to-disable-writing-cccccc-and-waiting-for-a-keypress-character-on-console

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

你(们)好

我使用电路板中 denx git 存储库中的 u-boot 2014.07。 此 u-boot 在编译两个文件后为我提供:u-boot.bin 和 MLO。 MLO 是第一个引导加载程序。 我将这两个文件都放在作为 FAT32格式的 sdcard 第一个分区上。


当我的电路板启动时-来自 grinn 公司的 Chiliboard - SPL 运行并多次写入"C"、延迟1秒。 我可以通过按某个键(在调试串行控制台上发送字符)来中断此过程。 当我中断此过程或等待大约10秒后、SPL 开始引导 uboot。


如何禁用此10s 时间? 我想立即加载 u-boot。