请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3106 工具/软件:Linux
您好!
我有一个定制的 Gumstix 主板、其中 TLV320AIC3106音频编解码器连接到 Intel Edison 模块、而不是 Intel Edison 音频设置指南推荐的 WM8958编解码器[1]
我无法使用 CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC3X 为 Edison 构建 Linux 内核、因为 Edison 是 x86、make menuconfig 不允许我选择此驱动程序。 另一个问题是、即使我设法使用 Edison 内核构建此驱动程序、我也不确定如何让 Edison 使用此驱动程序、而不是上一文档中提到的 WM8958编解码器。 是否可以编辑 WM8958驱动程序( /sound/soc/intel/board/merr_dpcm_wm8958.c)、以使其适用于 TLV320AIC3106编解码器? 如果能在这方面提供任何帮助,将不胜感激。
谢谢
Arun