This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV320AIC3106:连接到英特尔 Edison 的 TLV320AIC3106

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/568431/linux-tlv320aic3106-tlv320aic3106-connected-to-intel-edison

器件型号:TLV320AIC3106

工具/软件:Linux

您好!

我有一个定制的 Gumstix 主板、其中 TLV320AIC3106音频编解码器连接到 Intel Edison 模块、而不是 Intel Edison 音频设置指南推荐的 WM8958编解码器[1]

我无法使用 CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC3X 为 Edison 构建 Linux 内核、因为 Edison 是 x86、make menuconfig 不允许我选择此驱动程序。 另一个问题是、即使我设法使用 Edison 内核构建此驱动程序、我也不确定如何让 Edison 使用此驱动程序、而不是上一文档中提到的 WM8958编解码器。 是否可以编辑 WM8958驱动程序( /sound/soc/intel/board/merr_dpcm_wm8958.c)、以使其适用于 TLV320AIC3106编解码器? 如果能在这方面提供任何帮助,将不胜感激。

谢谢
Arun

[1] download.intel.com/.../edisonaudio_332434001.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arun:

    我建议您在音频转换器论坛中询问/发布有关 AIC3106特定问题的信息。

    此致、
    帕维尔