工具/软件:Code Composer Studio
各位专家、您好!
我有一个采用 AM3352设计的新电路板、我将使用 CCS V6和 XDS100V2 对其进行调试。 当我尝试连接目标时、我会遇到如下错误、因此无法执行任何调试。 但是、当我按下热复位按钮时、我能够进行调试。 你能给我一些评论吗?
我还尝试测量了 JTAG 接头中 nTRST 和 nRST 的波形、我发现 nTRST 中有切换、但 nRST 始终为高电平、是这样的正确。
谢谢
Chris
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
各位专家、您好!
我有一个采用 AM3352设计的新电路板、我将使用 CCS V6和 XDS100V2 对其进行调试。 当我尝试连接目标时、我会遇到如下错误、因此无法执行任何调试。 但是、当我按下热复位按钮时、我能够进行调试。 你能给我一些评论吗?
我还尝试测量了 JTAG 接头中 nTRST 和 nRST 的波形、我发现 nTRST 中有切换、但 nRST 始终为高电平、是这样的正确。
谢谢
Chris
您好、Biser、
由于我的电路板中还有另一个 ARM 器件、因此我希望它们使用相同的引脚定义、因此我只需要一根20引脚带状电缆、无需转换器。
我认为我找到了这个 JTAG 问题的根本原因、我的 PWRONRSTn 由另一个 ARM 器件控制、与此同时、SYSBOOT[15:0]信号在加电后受到第三个器件的影响、我在 PWRONRSTn 驱动为高电平之前添加了足够的延迟、因此无需复位。
我在设计中使用25MHz 振荡器、因此我需要从电路板中创建 GEL 文件、您能告诉我哪个文档中包含有关如何修改/创建 GEL 文件的信息吗? 现在我对 MPU_PLL_Config ()、 CORE_PLL_Config ()、 DDR_PLL_Config ()、 PER_PLL_Config ()、 DISP_PLL_Config ()感到困惑。
谢谢
Chris