This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4377:电流消耗和电流限制

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4377

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590885/am4377-current-consumption-and-current-limit

器件型号:AM4377

您好!

我的一位电机驱动器客户正在其电路板上使用 AM4377、他们希望了解:  

他们使用 LPDDR2、大部分时间处于空闲状态、我的问题是当 LPDDR2器件空闲时、VDDS_DDR 电源端子(DDR IO 域)的电流消耗是多少?

请注意:数据表显示了150mA 的最大功耗、但我假设它与 LPDDR2处于空闲状态时的功耗相关。  

2.任何 GPIO 管脚(当配置为输出时)的电流限制是多少? 它们具有连接到1.8V 的所有 I/O 域。

此致、

Meir。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请检查 processors.wiki.ti.com/.../AM437x_Power_Consumption_Summary 数据是否已过时、但它应作为指导有用。
    2.独立 GPIO 最大 未额定输出电流。 AM437x 数据表修订版 D 中的第5.7节规定了 IOH/IOL = 6mA 时的保证 VOH/Vol (所有其他 LVCMOS 引脚的表(VDDSHVx = 1.8V;x=1-11")。 请注意、给定 VDDSHVx 域上所有 GPIO 的组合输出电流不得超过第5.6节中给出的该域的最大电流比例。