请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM4377 您好!
我的一位电机驱动器客户正在其电路板上使用 AM4377、他们希望了解:
他们使用 LPDDR2、大部分时间处于空闲状态、我的问题是当 LPDDR2器件空闲时、VDDS_DDR 电源端子(DDR IO 域)的电流消耗是多少?
请注意:数据表显示了150mA 的最大功耗、但我假设它与 LPDDR2处于空闲状态时的功耗相关。
2.任何 GPIO 管脚(当配置为输出时)的电流限制是多少? 它们具有连接到1.8V 的所有 I/O 域。
此致、
Meir。