请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA3
你好
在 TDA3x TRM 中、我没有找到 任何有关 TSHUT_COLOW_CORE 的信息。 有人能告诉我 SoC 复位时的硬编码温度吗?
谢谢!
此致、克里斯蒂安
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:TDA3
你好
在 TDA3x TRM 中、我没有找到 任何有关 TSHUT_COLOW_CORE 的信息。 有人能告诉我 SoC 复位时的硬编码温度吗?
谢谢!
此致、克里斯蒂安
您好、克里斯蒂安、
刚刚与 TRM 团队确认。
TSHUT_COLOW_CORE = 105°C (假设温度传感器精度为±2°C)
TSHUT_HOTP_CORE = 123°C (假设温度传感器精度为±2°C)
另请参阅 e2e.ti.com/.../587670。 实际上、该信息在队列中、将出现在即将推出的 TDA3x TRM 版本中。
谢谢、
Alex