This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:冷 THSUT 值

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594698/tda3-cold-thsut-value

器件型号:TDA3

你好

在 TDA3x TRM 中、我没有找到 任何有关 TSHUT_COLOW_CORE 的信息。 有人能告诉我 SoC 复位时的硬编码温度吗?

谢谢!  

此致、克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、克里斯蒂安、

    我正在与 TRM 团队一起检查这一点。 我很快会回来的。

    谢谢、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、克里斯蒂安、

    刚刚与 TRM 团队确认。
    TSHUT_COLOW_CORE = 105°C (假设温度传感器精度为±2°C)
    TSHUT_HOTP_CORE = 123°C (假设温度传感器精度为±2°C)

    另请参阅 e2e.ti.com/.../587670。 实际上、该信息在队列中、将出现在即将推出的 TDA3x TRM 版本中。

    谢谢、
    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Alex

    我知道这些值,但它们用于 HOT。 我感兴趣的是 SoC 进行复位时使用的负硬编码-我期望值类似-38? 我不确定是否要确认。 或者、对于-40度温度、可能没有硬编码温度。 ?

    谢谢!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的克里斯蒂安:

    我也不知道-40度温度是否有固定的温度范围。 我将向硬件团队发送一封电话、以获取说明。

    请注意、温度范围是固定的、无法从前面提到的 CTRL_CORE_BANDGAP_TSHUT_CORE 寄存器字段访问。 这将在下一个 TRM 中再次说明。

    谢谢、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯蒂安

    没有针对低温的自动复位(TSHUT)。  

    此致
    Kyle