请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OMAP-L138 主题中讨论的其他器件:OMAPL138、
工具/软件:Code Composer Studio
有一些方法可以引导 ompl138、
一种是使用 CCS。
我阅读了一些参考资料,
要对器件进行 u-boot、需要使用 omapl138_lcdk.gel 和 nand-writer.out。
一些关键步骤:
连接 XDS100V2
在"Open GEL Files View"中加载 GEL :omapl138.gel
3个连接的目标 ARM8
4.单击“运行->加载->加载程序”,选择 nand-writer.out
5使用 armais 命令刷写 u-boot.AIS
从何处可以获取这些文件或源?(omapl138_lcdk.gel 和 nand-writer.out)