This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/OMAP-L138:有关使用 CCSv6的 u-boot omappl138的问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594762/ccs-omap-l138-problem-about-u-boot-omapl138-using-ccsv6

器件型号:OMAP-L138
主题中讨论的其他器件:OMAPL138

工具/软件:Code Composer Studio

有一些方法可以引导 ompl138、

一种是使用 CCS。

我阅读了一些参考资料,  

要对器件进行 u-boot、需要使用 omapl138_lcdk.gel 和 nand-writer.out。

一些关键步骤:

连接 XDS100V2

在"Open GEL Files View"中加载 GEL :omapl138.gel

3个连接的目标 ARM8

4.单击“运行->加载->加载程序”,选择 nand-writer.out

5使用 armais 命令刷写 u-boot.AIS

从何处可以获取这些文件或源?(omapl138_lcdk.gel 和 nand-writer.out)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    GEL 文件随 CCS 安装一起提供。

    安装 mcsdk 源时会获得 nand writer。 具体位置为~/ti/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/CCS

    此致、
    Yordan