This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/am4376:LPDDR2配置

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594420/linux-am4376-lpddr2-configuration

器件型号:AM4376

工具/软件:Linux

您好!

对于具有 LPDDR2的定制 am4376板、我想使用 buildot 编译 MLO。

我已下载 Linux 和 u-boot 及"ti-processor-sdk-linux-am437x-evm-03.02.00.05"。

我尝试生成 MLO、但电路板显示"C"字符并挂起(sysbootpin 设置为从 UART 引导、然后从包含 MLO 文件的 SDcard 引导)。

使用 CCS6.2、我可以使用 GEL 脚本读取数据并将数据写入 LPDDR2。 我还可以通过 JTAG 分步调试板上的进程、但它在 board_init_r (在 DRAM_init_banksize 调用函数中)挂起

相同的 U-boot 在我们的 AM437X-gp-EVM 板上运行(具有 DDR3)、没有问题。

LPDDR2未配置。

您能解释一下将 u-boot 从 AM437X-gp-EVM 板连接到定制板的不同步骤和所有文件修改:将 Pinmux 工具连接到器件树、u-boot 配置...

感谢你的帮助

Yvan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请遵循以下指南: processors.wiki.ti.com/.../AM437x_DDR_Configuration_and_Programming_Guide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、
    感谢您的快速响应。
    我按照指南操作(可以使用 GEL 脚本读取数据并将数据写入 LPDDR2):寄存器配置与 epos-EVM 配置相同。
    我想知道我必须修改哪些 u-boot 文件(board.c、pinmux 工具中的器件树、defconfig...) 使用 LPDDR2。
    Yvan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已要求 Linux 团队进行评论。 他们将直接在这里发布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yvan、您好!

    在最新的 TI SDK 中、DDR 配置在 board/ti/am43xx/board.c 和 arch/arm/include/asm/arch/dr_defs.h 中移动、pinmux 设置在 board/ti/am43xx/mux.c 中完成

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Yordan、
    另一个问题:使用 Pinmux 工具,我还有 pinmux.h 和 pinmux_data.c 文件。 我必须如何处理此文件?

    Yvan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    据我所记得、这些文件用于 RTOS、而不是 Linux。。。 因此您不需要它们。 您可以使用从 pinmux 工具生成的值(它们应该位于这些文件中)并使用它们来修改 Linux/u-boot pinmux 设置。

    此致、
    Yordan