请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM4376 工具/软件:Linux
您好!
对于具有 LPDDR2的定制 am4376板、我想使用 buildot 编译 MLO。
我已下载 Linux 和 u-boot 及"ti-processor-sdk-linux-am437x-evm-03.02.00.05"。
我尝试生成 MLO、但电路板显示"C"字符并挂起(sysbootpin 设置为从 UART 引导、然后从包含 MLO 文件的 SDcard 引导)。
使用 CCS6.2、我可以使用 GEL 脚本读取数据并将数据写入 LPDDR2。 我还可以通过 JTAG 分步调试板上的进程、但它在 board_init_r (在 DRAM_init_banksize 调用函数中)挂起
相同的 U-boot 在我们的 AM437X-gp-EVM 板上运行(具有 DDR3)、没有问题。
LPDDR2未配置。
您能解释一下将 u-boot 从 AM437X-gp-EVM 板连接到定制板的不同步骤和所有文件修改:将 Pinmux 工具连接到器件树、u-boot 配置...
感谢你的帮助
Yvan