请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:66AK2G02 您好!
我目前正在使用 K2G EVM、在尝试使 GPIO 正常工作时、我注意到 GPIO 文档中存在错误。 GPIO 引脚映射应该从0-31、32-63、64-95等运行、但是按照11.7.6.14和更高版本中的规定、似乎有一个偏移1 (j = 32至64应该为 j=31至63)。
通过仿真器切换引脚来确认这一点。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我目前正在使用 K2G EVM、在尝试使 GPIO 正常工作时、我注意到 GPIO 文档中存在错误。 GPIO 引脚映射应该从0-31、32-63、64-95等运行、但是按照11.7.6.14和更高版本中的规定、似乎有一个偏移1 (j = 32至64应该为 j=31至63)。
通过仿真器切换引脚来确认这一点。
谢谢