请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 工具/软件:Starterware
大家好
我有一个使用 nand flash 进行引导的定制板、我们尝试将 uboot env 文件(uEnv.txt)放入 MTD 中
我对这一步有一些疑问
1.我是否需要转换 uboot env 文件格式(.bin)或仅使用.txt 文件? 如果是、我该怎么做?
2.能否同时使用默认的 uboot env 和 env.txt? 我是说、如果我没有在默认 env 中定义 ipaddr、我可以在 uEnv.txt 中定义它、也可以在默认情况下使用其他操作吗?
非常感谢!