This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/AM3352:U-boot env 用法

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593636/starterware-am3352-u-boot-env-usage

器件型号:AM3352

工具/软件:Starterware

大家好

我有一个使用 nand flash 进行引导的定制板、我们尝试将 uboot env 文件(uEnv.txt)放入 MTD 中

我对这一步有一些疑问

1.我是否需要转换 uboot env 文件格式(.bin)或仅使用.txt 文件? 如果是、我该怎么做?

2.能否同时使用默认的 uboot env 和 env.txt? 我是说、如果我没有在默认 env 中定义 ipaddr、我可以在 uEnv.txt 中定义它、也可以在默认情况下使用其他操作吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.我是否需要转换 uboot env 文件格式(.bin)或仅使用.txt 文件? 如果是、我该怎么做?
    答案:无需转换。 请参阅 processors.wiki.ti.com/.../AM335x_U-Boot_User's_Guide

    2.能否同时使用默认的 uboot env 和 env.txt? 我是说、如果我没有在默认 env 中定义 ipaddr、我可以在 uEnv.txt 中定义它、也可以在默认情况下使用其他操作吗?
    答:您可以尝试在 env.txt 中设置 ipaddr、然后根据第1点、您可以从 txt 文件中应用 env 并进行检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、这真的很有帮助