This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:长期使用的结温

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590738/am5728-junction-temperature-for-long-term-usage

器件型号:AM5728

您好!

在 AM572x 数据表中、在90度时 POH 被描述为65K 小时。


我想让该器件连续运行13年、连续运行13年的结温是多少?
如果您知道如何计算该结温、请告诉我。

此致、
H.U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否会始终以 OPP_HIGH 运行器件?

    您可以使用 OPP_NOM/OPP_OD、您将获得100k POH。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    是的、我希望始终以 OPP_HIGH 运行。
    我想知道可以使用13年(114 K 小时)的结温。

    此致、
    H.U
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将咨询设计团队并返回。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、H.U.U.、
    如果热设计中没有显著冷却、则无法在 OPP_HIGH 下连续运行 AM5728。 TI 目前没有任何 Op 下114K POH 的 POH 估算值。 TI 正在调查在较低结温下 OPP_NOM 和 OPP_OD 的较高 POH 估算值。 但是,目前还没有关于这一数据的提供日期。

    谢谢、
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢你的答复。   如果您在 POH 估算方面有进展、请更新我。  

    此致、
    H.U