请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C5515 工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我有一个新的 C5515EVM 评估套件、我非常想将芯片支持库与它一起使用。 EVM 套件随 CCS v4.1提供。 它很旧、但使用它的优势是它附带了为评估套件预先配置的所有内容-目标配置、GEL 文件、CCS 设置等 我是 TI DSP 和 CCS 的首次用户、因此这一点很重要。 似乎支持 CCS v4的 CSL 的最后一个版本是 CSL v3.01。 我无法在任何地方找到它。 CSL 的下载页面-- software-dl.ti.com/.../index_FDS.html --只返回到 v3.06。 有人可以帮助我获取 v3.01的副本吗? 谢谢。。。