This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5515:在哪里可以找到芯片支持库的 v3.01?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593592/ccs-tms320c5515-where-can-i-find-v3-01-of-chip-support-library

器件型号:TMS320C5515

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我有一个新的 C5515EVM 评估套件、我非常想将芯片支持库与它一起使用。  EVM 套件随 CCS v4.1提供。  它很旧、但使用它的优势是它附带了为评估套件预先配置的所有内容-目标配置、GEL 文件、CCS 设置等  我是 TI DSP 和 CCS 的首次用户、因此这一点很重要。  似乎支持 CCS v4的 CSL 的最后一个版本是 CSL v3.01。  我无法在任何地方找到它。  CSL 的下载页面-- software-dl.ti.com/.../index_FDS.html --只返回到 v3.06。  有人可以帮助我获取 v3.01的副本吗?  谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sean、

    您可以在 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 上找到 v3.01
    但是、我不建议您开始使用此版本进行任何开发工作、因为它是旧的、不受支持的。 因此、请在 CCS v6.1.3中使用最新版本。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lali、

    谢谢你。  我最终决定走这条路——最新版本的 CCS 以及最新的芯片支持库。  CSL 示例项目具有使用评估套件启动和运行所需的一切。

    肖恩