请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我在 AM3352板中使用25MHz 振荡器、目前我使用 CCS 以及适当的.gel 文件、我是根据 EVM 示例创建的。 我认为我的.gel 文件运行良好、因为我可以成功运行 DDR3测试脚本。
使用此 GEL、我创建了一个基于 Starware 使 LED 闪烁的项目、然后将.out 程序加载到内部 RAM 中、我可以看到 LED 闪烁。 我的问题是、由于我的振荡器是25MHz、而不是 EVM 板中的24MHz、因此我已经根据它修改了 GEL 文件、我是否需要编辑 AM3352中的任何其他配置寄存器。
对于以后的任何项目开发、如生成 SPL、U-Boot 等、该25MHz 振荡器是否会成为真正的问题
谢谢
Chris