This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM3352:25MHz 时钟配置

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594527/ccs-am3352-25mhz-clock-configuration

器件型号:AM3352

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在 AM3352板中使用25MHz 振荡器、目前我使用 CCS 以及适当的.gel 文件、我是根据 EVM 示例创建的。 我认为我的.gel 文件运行良好、因为我可以成功运行 DDR3测试脚本。

使用此 GEL、我创建了一个基于 Starware 使 LED 闪烁的项目、然后将.out 程序加载到内部 RAM 中、我可以看到 LED 闪烁。 我的问题是、由于我的振荡器是25MHz、而不是 EVM 板中的24MHz、因此我已经根据它修改了 GEL 文件、我是否需要编辑 AM3352中的任何其他配置寄存器。

对于以后的任何项目开发、如生成 SPL、U-Boot 等、该25MHz 振荡器是否会成为真正的问题

谢谢

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Linux SDK 根据 SYSBOOT[15:14]设置检测主时钟并进行相应配置。 无需用户干预。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    好的、谢谢。

    此致
    Chris