主题中讨论的其他器件: PMP、 DRA722
来自客户:
客户今天获得了 AM57128 IDK (无 LCD 板)。
然后、他询问了液晶屏/显示的可能性。 我检查了用户指南,发现如果电路板配置了4个 ETH 连接器,则有一个触摸 LCD 选项。 我认为我们的板有6个连接器、HDMI 连接是唯一的替代方案。 这是可以的、但您是否有任何指向有关如何启用 HDMI 视频输出的说明/文档的指针?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
来自客户:
客户今天获得了 AM57128 IDK (无 LCD 板)。
然后、他询问了液晶屏/显示的可能性。 我检查了用户指南,发现如果电路板配置了4个 ETH 连接器,则有一个触摸 LCD 选项。 我认为我们的板有6个连接器、HDMI 连接是唯一的替代方案。 这是可以的、但您是否有任何指向有关如何启用 HDMI 视频输出的说明/文档的指针?
Biser、
Wolfgang 在这里、是我的客户启动 EVM。 我从用户指南 http://www.ti.com/lit/ug/sprui97/sprui97.pdf 第20页的第9.3段中了解到4个或6个 ETH 连接器:
'只有当 AM571x IDK EVM 配置为4端口以太网模式时、LCD 输出功能才可用。当 AM571x IDK EVM 配置为6端口以太网模式时、由于 AM5718器件上的相同引脚用于这两种功能、LCD 输出不再可用。'
我可能会将其误解为两种不同的硬件构建配置。
无论如何、EVM 不包含 LCD、客户希望使用 HDMI 进行显示输出。 客户 在其 EVM 启动时评论了以下内容:
我们下载并安装 了 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
使用 SD 卡的 TI-processor-SDK-Linux-am57xx-EVM-03.02.00.05。
我现在可以启动内核(可以在/dev/ttyUSBx 上看到这一点)。
HDMI 上没有任何输出。
还在寻找一种通过以太网访问 EVM 的方法。
谢谢你。
此致、
/Wolfgang