This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:IDK 和 HDMI 输出

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718, DRA722

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/567035/am5718-idk-and-hdmi-output

器件型号:AM5718
主题中讨论的其他器件: PMPDRA722

来自客户:

客户今天获得了 AM57128 IDK (无 LCD 板)。

然后、他询问了液晶屏/显示的可能性。 我检查了用户指南,发现如果电路板配置了4个 ETH 连接器,则有一个触摸 LCD 选项。 我认为我们的板有6个连接器、HDMI 连接是唯一的替代方案。 这是可以的、但您是否有任何指向有关如何启用 HDMI 视频输出的说明/文档的指针?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rogerio、

    据我所知、只有一个 AM571x IDK。 我不理解这一部分是关于"如果电路板配置了4个 ETH 连接器、则可以选择触摸 LCD。 我认为我们的板有6个连接器..."
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Biser、
    我已将链接发送给现场团队、他们将返回详细信息。 但是、如果我正确理解了这个问题、他们就得到了不带 LCD 的 IDK、客户希望使用现有的 HDMI 连接器...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rogerio、

    我现在清楚地知道它们是什么意思。 下一个问题是、它们在电路板上运行什么软件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Biser、

    Wolfgang 在这里、是我的客户启动 EVM。 我从用户指南 http://www.ti.com/lit/ug/sprui97/sprui97.pdf 第20页的第9.3段中了解到4个或6个 ETH 连接器:

    '只有当 AM571x IDK EVM 配置为4端口以太网模式时、LCD 输出功能才可用。当 AM571x IDK EVM 配置为6端口以太网模式时、由于 AM5718器件上的相同引脚用于这两种功能、LCD 输出不再可用。'

    我可能会将其误解为两种不同的硬件构建配置。

    无论如何、EVM 不包含 LCD、客户希望使用 HDMI 进行显示输出。 客户 在其 EVM 启动时评论了以下内容:

    我们下载并安装 了 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    使用 SD 卡的 TI-processor-SDK-Linux-am57xx-EVM-03.02.00.05。

    我现在可以启动内核(可以在/dev/ttyUSBx 上看到这一点)。
    HDMI 上没有任何输出。

    还在寻找一种通过以太网访问 EVM 的方法。

    谢谢你。

    此致、

    /Wolfgang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wolfgang、

    从我在 SDK 下载页面上看到的内容来看、此电路板仅受 Linux-RT 和 RTOS SDK 的支持:

    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    感谢您指出这一点。 我将要求客户尝试使用其中一个版本。

    此致、
    /Wolfgang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我将同一电路板 AM57128 IDK (无 LCD 电路板)与 Linux RT 一起使用(software-dl.ti.com/.../index_FDS.html)。
    从 SD 卡引导时、我在终端中看到内核启动(我看不到任何奇怪的东西)。 我已通过 HDMI 连接屏幕-它会获得一个信号、这只是一个黑屏。

    我想知道如何访问该板。 似乎无法通过 UART 进行访问。
    我喜欢通过 SSH 通过以太网进行连接。 您能描述一下如何操作吗? 我看到 J3和 J5在引导后似乎可用。 在连接电缆时,它们至少会闪烁,但它们没有从 DHCP 服务器获取地址。
    可以帮帮我吗? 调试器件上的内容有点困难、甚至无法访问。

    提前感谢您

    Astrid


    PS:这是我的引导日志:

    U-Boot 2016.05-g6c5519b6fc (2016年12月14日- 20:12:52 -0500)

    CPU:DRA722-GP ES2.0
    型号:TI AM5718 IDK
    电路板:AM571x IDK REV 1.3B
    DRAM:1 GiB
    MMC:sdr104没有 pinctrl
    ddr50没有 pinctrl
    sdr50没有 pinctrl
    sdr25无 pinctrl
    sdr12没有 pinctrl
    OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
    正在读取 uboot.env

    **无法从 mmc0:1读取"uboot.env"**
    使用默认环境

    am57x_idk_LCD_Detect:触摸屏检测失败:1.
    SCSI:SATA link 0 timeout。
    AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1不支持 SATA 模式
    标志:64位 NCQ stag pm led clo only pmp pio 贫民窟 part ccc apst
    正在扫描设备总线...
    找到0个器件。
    网络:
    警告:以太网@48484000使用 ROM 中的 MAC 地址
    eth0:以太网@48484000
    按任意键停止自动引导:0
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    在器件0上找到 SD/MMC
    正在读取 BOOT.SCR
    **无法读取文件 boot.scr **
    正在阅读 uEnv.txt
    在3ms 内读取574字节(186.5 KiB/s)
    从 uEnv.txt 加载了 env
    正在从 mmc0导入环境...
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    在器件0上找到 SD/MMC
    在214ms (15.9MiB/s)内读取3564080字节
    在56ms (1.7 MIB/s)内读取99510字节
    内核映像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x366230]
    ###展开的设备树 blob、88000000
    使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
    正在将设备树加载到8ffe4000,结束8ff4b5... 好的

    正在启动内核...

    [0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuset
    [0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
    [0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
    [0.000000] Linux 版本4.4.3.32-rt41-ge26c84b0ac (gtbldadm@ubuntu-16)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#1 SMP 优先于 RT Wed 12月14日19:34:32 EST 2016
    [0.000000] CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=30c5387d
    [0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
    [0.000000]机器模型:TI AM5718 IDK
    [0.000000]保留存储器:创建了0x000095800000 (大小为56 MIB)的 CMA 存储器池
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 ipu2_CMA@95800000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]保留的存储器:创建了0x000099000000的 CMA 存储器池、大小为64 MiB
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 dsp1_CMA@99000000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]保留内存:创建了0x00009d000000的 CMA 内存池,大小为32 mib
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 ipu1_CMA@9d000000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000] CMA:保留0x00000000be400000处的24 MIB
    [0.000000]正在强制为 SMP 执行写分配高速缓存策略
    [0.000000]内存策略:数据高速缓存 writealloc
    [0.000000] OMAP4:将0x00000000bfd00000映射到 DRAM 隔离层的 fe600000
    [0.000000] DRA722 ES2.0
    [0.000000] PERCPU:嵌入式11页/CPU @ef63f000 s15296 r8192 d21568 u45056
    [0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:210496
    [0.000000]内核命令行:console=ttyO2,115200n8 root=PARTUUUUID=42403383-02 RW rootfstype=ext4 rootwait
    [0.000000] PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.000000]条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:8、1048576字节)
    [0.000000] inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
    [0.000000]内存:648976K/848896K 可用(6519K 内核代码、366K rwdata、2456K rodata、340K init、331K BSS、 19696K 保留、180224K CMA 保留、234496K HIGHMEM)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.000000] 向量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    [0.000000] Fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
    [0.000000] vmalloc:0xf0800000 - 0x800000 (240 MB)
    [0.000000] 低内存:0xC0000000-0xf0000000 (768 MB)
    [0.000000] pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    [0.000000] 模块:bbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
    [0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc08cc034 (8977 KB)
    [0.000000] init:0xc08cd000 - 0xc0922000 (340KB)
    [0.000000] .data:0xc0922000 - 0xc097d9a0 (367 KB)
    [0.000000] .bss:0xc0980000 - 0xc09d2e2c (332 KB)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
    [0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000] RCU 将 CPU 从 NR_CPU=2限制为 nr_CPU_IDs=1。
    [0.000000] RCU kthread 优先级:1.
    [0.000000] RCU:调整 RCU_FANOUT_LEVEE=16的几何结构,nr_CPU_IDs=1
    [0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    [0.000000] ti_dt_clocks_register:无法查找时钟节点 GMAC_gmii_ref_clk_div
    [0.000000] OMAP 时钟事件源:Timer1为32786Hz
    [0.000000]构建了以6.14MHz (PHY)运行的 cp15计时器。
    [0.000000]时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffffffffffff max_cycles:0x16af5adb9、max_idle_ns:440795202250 ns
    [0.000004] sched_clock:6MHz 时为56位、分辨率为162ns、每4398046511023ns 换行一次
    [0.000011]切换到基于计时器的延迟环路、分辨率162ns
    [0.000321]时钟源:32K_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:58327039986419 ns
    [0.000324] OMAP 时钟源:32768Hz 时为32K_COUNTER
    [0.000743]控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.000867]警告:您的'console=ttyO2'已被'ttyS2'替代
    [0.000869]这可确保您仍能看到内核消息。 请
    [0.000871]更新内核命令行。
    [0.000884]校准延迟循环(跳过)、使用计时器频率计算的值。 12.29茂物剪(lpj=61475)
    [0.000887] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.000971]装载缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.000977] mountpoint-cache 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.001531]正在初始化 cgroup Subsys IO
    [0.001542]正在初始化 cgroup Subsys 内存
    [0.001562]正在初始化 cgroup 子系统设备
    [0.001571]初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
    [0.001577]正在初始化 cgroup 子系统 perf_event
    [0.001584]正在初始化 cgroup 子系统 PID
    [0.001631] CPU:测试写入缓冲器一致性:好的
    [0.001821]/cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
    [0.001860] CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
    [0.001897]为0x800082c0 - 0x80008318设置静态标识映射
    [0.080058]带来了1个 CPU
    [0.080070] SMP:总共激活1个处理器(12.29个 BogoMips)。
    [0.080077] CPU:所有 CPU 均在 HYP 模式下启动。
    [0.080083] CPU:提供虚拟化扩展。
    [0.080402] devtmpfs:已初始化
    [0.110122] VFP 支持 v0.3:实施者41架构4第30部分版本 f rev 0
    [0.111126] OMAP-hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据
    [0.308176]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    [0.314026] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.314943] NET:注册协议系列16.
    [0.316099] DMA:为原子相干分配预分配256 K2B 池
    [0.325590] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.332951] IRQ:找不到/ocp/l4@4a000000/SCM@2000/pinmux@1400的 IRQ 域!
    [0.356282] HW 断点:找到5 (+1保留)个断点和4个观察点寄存器。
    [0.356293] HW 断点:最大观察点大小为8字节。
    [0.356777] OMAP4_SRAM_INIT:无法分配处理勘误表 I688所需的 SRAM
    [0.356787] OMAP4_SRAM_INIT:无法获取处理勘误 I688所需的 SRAM 池
    [0.357426] OMAP DMA 硬件版本0.0
    [0.441185] OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:OMAP DMA 引擎驱动程序(支持 LinkedIn List1/2/3)
    [0.442580] EDMA 43300000。EDMA:禁用 memcpy
    [0.447361] EDMA 43300000。EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.451299]已注册 OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU
    [0.45151]已注册 OMAP-iommu 40d020.MMU:40d020.MMU
    [0.451852]已注册 OMAP-iommu 588820.MMU:588820.MMU
    [0.452114]已注册 OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU
    [0.455224] Palmas 0-0058:IRQ 标志为0x00000004
    [0.472864] PALMAS 0-0058:多路复用 GPIO 2f、PWM 0、LED 0
    [0.554503] OMAP_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12
    [0.554724]介质:Linux 介质接口:v0.10
    [0.554777] Linux 视频捕捉接口:v2.00
    [0.554819] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.554826] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.554851] PTP 时钟支持已注册
    [0.554907] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.561295] OMAP-mailbox 4883c000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.561587] OMAP-mailbox 4883e000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.561880] OMAP-mailbox 48840000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.562064] OMAP-mailbox 48842000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.562390]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
    [0.563255]时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
    [0.573631] NET:注册协议系列2.
    [0.574152] TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
    [0.574228] TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:5、229376字节)
    [0.574526] TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
    [0.574593] UDP 哈希表条目:512 (顺序:3、32768字节)
    [0.574651] UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:3、32768字节)
    [0.574933] NET:注册协议系列1.
    [0.585254] RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
    [0.585264] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.58527] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.585277] RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
    [0.586326]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
    [0.588739] futex 散列表条目:256 (顺序:2、16384字节)
    [0.606687] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [0.617376] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.617408]注册密钥类型 id_resolver
    [0.617417]注册了密钥类型 id_legacy
    [0.617479] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
    [0.619938]退回:池大小:64页
    [0.620103]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要248)
    [0.620119]已注册 IO 调度程序 NOP
    [0.620133]已登记 IO 调度程序的截止日期
    [0.620366]注册的 IO 调度程序 cfq (默认)
    [0.622632] ldousb:由 VMAIN 供电
    [0.626147] pinctrl-single 4a003400.pinmux:282引脚、PA fc003400、尺寸为1128
    [0.626270] pinctrl-single 4a002e8c.pinmux:PA fc002e8c 上1个引脚、大小为4
    [0.697255]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
    [0.700242] 48020000.serial: tmio 0x48020000处的 ttyS2 (IRQ = 299、base_baud = 3000000)是8250
    [1.526240]控制台[ttyS2]已启用
    [1.530905][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
    [1.537141] ldoln:由 VMAIN 供电
    [1.541279] OMAP DSS 修订版6.1
    [1.545065] omapdss_DSS 580000.dss:bound 58001000.dispc (ops dispc_component_ops)
    [1.553606] omapdss_DSS 580000.dss:bound 58040000.encoder (ops hdmi5_component_ops)
    [1.649636]循环:模块已加载
    [1.656335] m25p80 spi32766.0:s25fl256s1 (32768 KB)
    [1.661730]在 MTD 器件 spi32766.0上找到7个部分分区
    [1.667589]在"spi32766.0"上创建7个 MTD 分区:
    [1.672751] 0x0000000000000000 0x000000040000:"QSPI.SPL"
    [1.688854] 0x000000040000-0x000000140000:"QSPI.u-boot"
    [1.705178] 0x000000140000-0x0000001c0000:"QSPI.u-boot-spl-os"
    [1.722096] 0x0000001c0000-0x0000001d0000:"QSPI.u-boot-env"
    [1.738788]0x0000001d0000-0x0000001e0000:"QSPI.u-boot-env.Backup1"
    [1.756151] 0x0000001e0000-0x0000009e0000:"QSPI.kernel"
    [1.772470] 0x0000009e0000-0x000002000000:"QSPI.file-system"
    [1.790232] libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [1.84327] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版1.6
    [ 1.849393] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:检测到的 phy 掩码 fffffffffc
    [1.870251] libphy:48485000.mdio:探测
    [1.874285] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[0]:器件48485000.MDIO:00、驱动器 Micrel KSZ9031千兆位 PHY
    [1.883984] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[1]:器件48485000.MDIO:01、驱动器 Micrel KSZ9031千兆位 PHY
    [1.894381] cpsw 48484000。以太网:检测到的 MACID = 5c:F8:21:5F:0c:E4
    [1.901032] cpsw 48484000。以太网:CPT:溢出检查周期800
    [1.908023] cpsw 48484000。以太网:cpsw:检测到的 MACID = 5c:F8:21:5F:0c:E5
    [1.916560] mousedev: PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [1.932650] i2c /dev/entries 驱动程序
    [1.938921] OMAP_hsmmc 4809c0.MMC:获得了 CD GPIO
    [1.944059] smps9:由 VMAIN 供电
    [1.947870] V3_3D:由 smps9提供
    [1.951759] ldo1:由 VMAIN 供电
    [2.003758] omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr25模式下无 pinctrl 状态
    [2.010141] OMAP-Hsmmc 480b4000.MMC:sdr12模式没有 pinctrl 状态
    [2.074154] NET:注册协议系列10.
    [2.093888] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
    [2.099068] NET:注册协议系列17.
    [2.113692]注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [2.118104] OMAP-VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    [2.134660] TI OMAP4+器件的电源管理。
    [2.139801]正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
    [2.164911] DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
    [2.170749] ldo3:由 VMAIN 供电
    [2.186379][DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    [2.193025][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    [2.235339] OMAP_hsmmc 4809c000.MMC:卡忙
    [2.276796] mmc0:初始化 SD 卡时出错-110
    [2.346673] mmc1:未设置 MAN_BKOPS_EN 位
    [2.396214] mmc1:地址0001处的新 DDR MMC 卡
    [2.411526] mmcblk0:mmc1:0001 R1J56L 13.8 GiB
    [2.426346] mmcblk0boot0:mmc1:0001 R1J56L 分区1 4.00 mib
    [2.442537] mmcblk0boot1:mmc1:0001 R1J56L 分区2 4.00 mib
    [2.506732][DRM]启用 DMM 回绕滚动
    [2.528452]控制台:切换到彩色帧缓冲器设备240x67
    [2.550826] omapdrm omapdrm.0:fb0:omapdrm 帧缓冲器件
    [2.583707][DRM]在次要0上初始化 omapdrm 1.0.0 20110917
    [2.600434] hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
    [2.620864] ALSA 器件列表:
    [2.623854]未找到声卡。
    [2.628476]正在等待根设备 PARTUUID =42403383-02...
    [124.512207] random:非阻塞池已初始化
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Astrid、

    您的内核从第一个分区引导、但随后 SD 出现问题:

    [引用用户="Astrid Rost"][2.276796] mmc0:初始化 SD 卡时出错-110 [/quot]

    因此根文件系统不可用、内核无法完成引导。 您应该会在最后看到登录提示

    尝试使用不同供应商的另一张 SD 卡。 有时这会有所帮助...

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Astrid、

    顺便说一下、您应该打开一个新线程、而不是劫持... 更易于管理。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank、
    谢谢、这对我们有所帮助。 这是一个 SanDisk microSDHC 4类8 GB、无法正常工作。

    此致

    Astrid
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    Wolfgang、当地 EP FAE。 这是我的"错"、因为我要求 Astrid 跳转到 Rogerio 根据 Astrid 团队的最初问题启动的现有主题。 我将为他们的持续支持启动一个新的线程。

    此致、
    /Wolfgang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM571x IDK 也支持 Linux PSDK。

    默认显示框架使用航迹、需要将鼠标连接到板才能显示。 如果您使用 serial termianl #/etc/init.d/weston stop 上的命令退出航迹、则鼠标连接不受限制。

    为了使 LCD 正常工作、需要按照 AM571x-IDK 快速入门指南中的说明连接 J51跳线:
    www.ti.com/.../sprw297.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Manisha、

    我已通知客户并等待他们的回复。

    此致、

    /Wolfgang