This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/OMAP-L138:如何 Uboot OMAP-L138

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138, AM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594316/linux-omap-l138-how-to-uboot-omap-l138

器件型号:OMAP-L138
Thread 中讨论的其他部件:OMAPL138AM1808

工具/软件:Linux

我在批处理控制台时使用了一个带有 omapl138.uart2的定制板。
现在我只想在 ARM 系统中运行 uboot、我尝试了几种方法、例如在 Window 中使用 AISgen 和 Uarthost、在 Linux 中使用 sfh_OMAPL138.exe、但都不起作用。
我有一些基本问题:
1. uBoot.AIS 由 AISgen 工具进行转换、我为 AISgen 工具选择了哪个输入文件 shoud? mcsdk 导向器中有 u-boot-2012.04.01-psp03.22.00.06.SDK 文件夹、我使用命令"make cross_compil=arm-arago-linux-gnueabl-"来生成 uboot 文件、然后 uboot uboot.bin uboot.lds 出现在文件夹中、我应该选择哪个文件?
2.假设选择了输入文件、现在我可以使用 AISgen 工具生成 uboot.AIS、工具面板中有"指定入口点"、"指定入口点"的曲折是什么? 指定入口点的地址应该是 NAND 地址还是 DDR 地址? 此地址是否表示 uboot.AIS 位于?
3.假设生成了 uboot.AIS、然后由 UartHost 工具加载 uboot.AIS、UartHost 能否将 uboot.AIS 加载到 NAND 中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于1和2、以下链接应回答您的问题:
    processors.wiki.ti.com/.../MCSDK_OMAPL138_User_Guide_Getting_Started
    processors.wiki.ti.com/.../MCSDK_OMAPL138_User_Guide_Chapter_Exploring
    e2e.ti.com/.../454146

    3.一旦您将电路板引导至 u-boot、您应该使用 u-boot 命令对 nand 进行编程。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、
    按照上面的步骤操作、我需要使用 sfh_OMAPl138.exe 将 u-boot.AIS 通过 UART 刷写到 NAND 中、是否需要为自定义电路板重建此软件以实现 uboot 色情内容?
    我的板中的 NAND 类型为8位2GB。
    首先,我在 window7中测试命令“d:\>sfh_OMAP-L138.exe -erase -flashtype NAND -p COM4”

    ----------------------------------------
    用于 OMAPL138的 TI 串行闪存器主机程序
    c 2012年
    版本 1.67
    ------------------------------------
    [type]全局擦除
    [NAD 块] 1.



    AIS 解析接收到的 BOOTME
    执行起始字 sysc..
    执行 ping 操作码 sysc..
    正在处理命令0:0x58535901
    执行操作码 sysc..
    正在加载段..
    已将14372字节段加载到地址0x80000
    正在处理组1:0x58535901
    正在执行操作码同步...

    那么、这些工具不起作用、还有其他注意事项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经阅读了一些参考文献、需要编译 SFH_Omapl138以用于定制板、
    有两种编译方法,一种在窗口中,另一种在 Linux 中,
    --------------------------------------------------
    编译
    包含一个 makefile、用于编译每个实用程序的主机和目标部分。 首先构建目标部分、因为它们嵌入到主机可执行文件中。 这些目标部分通过 UART 引导模式加载到 OMAP-L138器件。
    请注意、预构建的可执行文件已经过测试、可在 EVM 上工作。 除非需要对定制电路板进行更改、否则无需重新构建这些电路板。
    在 Windows 下
    有关在此软件包中重建实用程序的详细说明、请参阅以下页面:
    processors.wiki.ti.com/.../Rebuilding_the_Flash_and_Boot_Utils_Package
    Linux 下
    Mono Framework 必须安装并位于路径中。 RPM 可从'www.mono-project.com/Downloads'获取。 下面的指令假定 GNU arm 交叉编译器工具(arm-arago-linux-gnueabi-gcc 等)位于当前路径中。
    构建某些组件也需要 C6x 编译器工具。 这些内容可从 www-a.ti.com/.../download.htm 免费获取。 您需要将 bin 目录添加到路径中、并按照安装程序的指示设置环境变量。 编辑 Common 目录下的 build.mak 文件并添加 ARM 和 C6x 编译器的路径。
    然后转至软件包的 GNU 目录并运行:
    制造
    ----------------------------------------------------
    在窗口中、无法为个人下载软件"ARM 编译器工具(CodeSourcery G++ Lite)"。 那么、我在 Linux 中尝试。
    我转到软件包的 GNU 目录并运行:make
    屏幕中的以下文本
    ----------------------
    make[1]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/slh
    make[1]:没有为"全部"执行任何操作。
    make[1]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/slh
    make[1]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/AISUtils
    make[2]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/AISUtils/AISextra
    使-C src
    make[3]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/AISUtils/AISextra/src
    make[3]:没有为"全部"执行任何操作。
    make[3]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/AISUtils/AISextra/src
    make[2]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/AISUtils/AISextra
    make[2]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/AISUtils/HexAIS
    make[2]:对于"全部"不做任何操作。
    make[2]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/AISUtils/HexAIS
    make[1]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/AISUtils
    make[1]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/genecc
    make[1]:没有为"全部"执行任何操作。
    make[1]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/genecc
    make[1]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/ubl
    make[2]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/ubl/build
    make[2]:对于"全部"不做任何操作。
    make[2]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/ubl/build
    make[2]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/ubl/build
    make[2]:对于"全部"不做任何操作。
    make[2]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/ubl/build
    make[2]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/ubl/build
    make[2]:对于"全部"不做任何操作。
    make[2]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/ubl/build
    make[2]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/ubl/build
    make[2]:对于"全部"不做任何操作。
    make[2]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/ubl/build
    make[2]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/ubl/build
    make[2]:对于"全部"不做任何操作。
    make[2]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/ubl/build
    make[2]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/ubl/build
    /home/wty3000/Downloads/ti-cgt-c6000_8.1.3/bincl6x -c -estart -a -w -x -search_path=/home/wty3000/Downloads/ti-cgt-c6000_8.1.3/lib -o=./UBL_C6748_LCDK_SPI_MEM.out ./DSP_UBL.cmd UBL.C6748_LCDK_SPI_M6748_MCDM_SPI_M6748_C6748_SPI_C6748_SPI_C6748_MCDM_SPI_C6748_MEM.SPI_C6748_MCDM_SPI_C674.SPI_C6748_MEM.SPI_C6748_MCDK_CT.SPI_C674.SPI_C6748_C674.SPI_C674.SPI_C6748_MCDM_SPI_C674.SPI_C674.SPI_C674.SPI_C674.SPI_C674.SPI_CK_CT_MEM_C6748_C674.SPI_C674.SPI_C674.SP_MEM_C674.SP_MEM_C674.SP_C674.SPI_C674.SPI_C674.SP_MEM_MEM_C674.SP_MEM_C674.SP_C67
    Makefile:170:目标'./UBL_C6748_LCDK_SPI_MEM.out'的配方失败
    make[2]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/ubl/build
    make[2]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/ubl/build
    make[2]:对于"全部"不做任何操作。
    make[2]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/ubl/build
    make[2]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/ubl/build
    make[2]:对于"全部"不做任何操作。
    make[2]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/ubl/build
    make[2]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/ubl/build
    make[2]:对于"全部"不做任何操作。
    make[2]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/ubl/build
    make[2]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/ubl/build
    make[2]:对于"全部"不做任何操作。
    make[2]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/ubl/build
    make[2]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/ubl/build
    /home/wty3000/Downloads/ti-cgt-c6000_8.1.3/bincl6x -c -estart -a -w -x -search_path=/home/wty3000/Downloads/ti-cgt-c6000_8.1.3/lib -o=./UBL_C6748_NAND.out ./DSP_UBL.cmd UBL.C6748_NAND.NANT.NAND.T.C6748_NANDEBUT.obj UART.C6748_NANT.NAND.NAND.NANDEBU.C6748_NANDEBU.EN.EN.EN.UART.CMANT.B.UART.B.EN.UART.CMANT.B.EN.EN.EN.EN.EN.UART.CMANT.CMANT.B.IN_EN.EN.EN.EN.U.U.IN.EN.EN.EN.EN.U.U.U.IN.EN.ENOB_EN.IN_ENOB_ENOB_ENOB_ENOB_EN.IN.EN.IN.IN.IN.IN.INT.6748_ENOB_ENOB_ENOB_EN.IN.EN.IN.
    Makefile:170:目标'./UBL_C6748_NAND.Out'的配方失败
    make[2]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/ubl/build
    make[2]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/ubl/build
    /home/wty3000/Downloads/ti-cgt-c6000_8.1.3/bincl6x -c -estart -a -w -x -search_path=/home/wty3000/Downloads/ti-cgt-c6000_8.1.3/lib -o=./UBL_C6748_LCDK_NAND.out ./DSP_UBL.cmd UBL.C6748_LCDK_NAND.obj device.C6748_NANDEBUT_C6748_NAND.C6748_NANDEBUT_C6748_LCDK_NANT.BT.BT.CMANT.BT.BT.BT.CM_EN.ENT.CMANT.BT.CM_EN.UART.BT.CM_EN.UART.CMANT.BT.CM_EN.UART_C6748_LCDK_EN.EN.ENT.CMANT.CMANT.CMANT.BT.BT.BT.BT.BT.CM_EN.UART.CM_EN.UART.CMANT.CM_EN.UART_L6748_C6748_EN.UART.CMANT.CMANT.BT.BT.BT.BT.CM_EN.UART.CM_EN.EN.EN.EN.EN.UART.BT.BT.
    Makefile:170:目标'./UBL_C6748_LCDK_NAND.OUT'的配方失败
    make[2]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/ubl/build
    make[2]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/ubl/build
    make[2]:对于"全部"不做任何操作。
    make[2]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/ubl/build
    make[2]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/ubl/build
    make[2]:对于"全部"不做任何操作。
    make[2]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/ubl/build
    make[2]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/ubl/build
    make[2]:对于"全部"不做任何操作。
    make[2]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/ubl/build
    make[2]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/ubl/build
    make[2]:对于"全部"不做任何操作。
    make[2]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/ubl/build
    make[2]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/ubl/build
    /home/wty3000/Downloads/ti-cgt-c6000_8.1.3/bincl6x -c -estart -a -w -x -search_path=/home/wty3000/Downloads/ti-cgt-c6000_8.1.3/lib -o=./UBL_C6748_NOR.out ./DSP_UBL.cmd UBL.C6748_NOT.obj device.C6748_NOR .obj uartboot.C6748_NOR .C6748_NOR .C6748_NOR .NOR .C6748_NOR .NOR .C6748_NOR .NOR
    Makefile:170:目标'./UBL_C6748_NOR.OUT'的配方失败
    make[2]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/ubl/build
    make[2]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/ubl/build
    /home/wty3000/Downloads/ti-cgt-c6000_8.1.3/bincl6x -c -estart -a -w -x -search_path=/home/wty3000/Downloads/ti-cgt-c6000_8.1.3/lib -o=./UBL_C6748_LCDK_NOR.out ./DSP_UBL.cmd UBL.C6748_LCDK_NOR.obj device.C6748_LCDK_NOR.NOR .C6748_NOR .C6748_NOR .C6748_NOR .C6748_NOR .CLK_NOR .C6748_C6748_C6748_NOR .NOR .UCDK_NOR .NOR
    Makefile:170:目标'./UBL_C6748_LCDK_NOR.OUT'的配方失败
    make[2]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/ubl/build
    Makefile:44:目标'all'的配方失败
    make[1]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/ubl
    make[1]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sfh
    将-C ./SFT 设为全部
    make[2]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft
    make[3]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[3]:没有为"全部"执行任何操作。
    make[3]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[3]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[3]:没有为"全部"执行任何操作。
    make[3]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[3]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[3]:没有为"全部"执行任何操作。
    make[3]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[3]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[3]:没有为"全部"执行任何操作。
    make[3]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[3]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[3]:没有为"全部"执行任何操作。
    make[3]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[3]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[3]:没有为"全部"执行任何操作。
    make[3]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[3]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[3]:没有为"全部"执行任何操作。
    make[3]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[3]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[3]:没有为"全部"执行任何操作。
    make[3]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[3]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[3]:没有为"全部"执行任何操作。
    make[3]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[3]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[3]:没有为"全部"执行任何操作。
    make[3]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[3]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[3]:没有为"全部"执行任何操作。
    make[3]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[3]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[3]:没有为"全部"执行任何操作。
    make[3]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[3]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[3]:没有为"全部"执行任何操作。
    make[3]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[3]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    Mono ./../AISUtils sft_AM1808_NOR.bin HexAIS_OMAP-L138.exe -ini ./sft_hexais.ini -o ././SFT_AM1808_NOR.out
    ------------------------------------
    用于 OMAP-L138的 TI AIS 十六进制文件生成器
    (C) 2017、Texas Instruments、Inc.
    版本 1.27.
    ------------------------------------


    开始生成 AIS 文件。
    为引导模式生成 AIS 文件:UART。
    解析输入目标文件./SFT_AM1808_NOR.out。
    在文件中找不到符号表! 在中的 TI.UtilLib.ObjectFile.ElfFile.ctor (System.String 文件名)[0x00029] :0
    在中的 TI.AISLib.AISGen.InsertAISObjectFile (System.String 文件名)[0x00026] :0
    在中的 TI.AISLib.AISGen.InsertAISObjectFile (System.String 文件名、System.Boolean useEntryPoint)[0x00000] :0
    在中的 TI.AISLib.AISGenAIS (TI.AISLib.AISGen devAISGen、System.Collections.Generic.List`1[T] inputFileNames、TI.UtilLib.INI.IniFile iniFile)[0x001f9] :0
    在中的 TIBootAndFlash.Program.Main (System.String[] args)[0x00177]上 :0
    在文件中找不到符号表!
    未处理的例外!!! 应用程序现在将退出。
    Makefile:159:目标'./SFT_AM1808_NOR.bin'的配方失败
    make[3]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[3]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[3]:没有为"全部"执行任何操作。
    make[3]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[3]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[3]:没有为"全部"执行任何操作。
    make[3]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[3]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[3]:没有为"全部"执行任何操作。
    make[3]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[3]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[3]:没有为"全部"执行任何操作。
    make[3]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[2]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft
    make[1]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sfh
    make[1]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft
    make[2]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[2]:对于"全部"不做任何操作。
    make[2]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[2]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[2]:对于"全部"不做任何操作。
    make[2]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[2]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[2]:对于"全部"不做任何操作。
    make[2]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[2]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[2]:对于"全部"不做任何操作。
    make[2]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[2]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[2]:对于"全部"不做任何操作。
    make[2]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[2]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[2]:对于"全部"不做任何操作。
    make[2]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[2]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[2]:对于"全部"不做任何操作。
    make[2]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[2]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[2]:对于"全部"不做任何操作。
    make[2]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[2]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[2]:对于"全部"不做任何操作。
    make[2]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[2]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[2]:对于"全部"不做任何操作。
    make[2]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[2]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[2]:对于"全部"不做任何操作。
    make[2]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[2]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[2]:对于"全部"不做任何操作。
    make[2]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[2]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[2]:对于"全部"不做任何操作。
    make[2]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[2]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    Mono ./../AISUtils sft_AM1808_NOR.bin HexAIS_OMAP-L138.exe -ini ./sft_hexais.ini -o ././SFT_AM1808_NOR.out
    ------------------------------------
    用于 OMAP-L138的 TI AIS 十六进制文件生成器
    (C) 2017、Texas Instruments、Inc.
    版本 1.27.
    ------------------------------------


    开始生成 AIS 文件。
    为引导模式生成 AIS 文件:UART。
    解析输入目标文件./SFT_AM1808_NOR.out。
    在文件中找不到符号表! 在中的 TI.UtilLib.ObjectFile.ElfFile.ctor (System.String 文件名)[0x00029] :0
    在中的 TI.AISLib.AISGen.InsertAISObjectFile (System.String 文件名)[0x00026] :0
    在中的 TI.AISLib.AISGen.InsertAISObjectFile (System.String 文件名、System.Boolean useEntryPoint)[0x00000] :0
    在中的 TI.AISLib.AISGenAIS (TI.AISLib.AISGen devAISGen、System.Collections.Generic.List`1[T] inputFileNames、TI.UtilLib.INI.IniFile iniFile)[0x001f9] :0
    在中的 TIBootAndFlash.Program.Main (System.String[] args)[0x00177]上 :0
    在文件中找不到符号表!
    未处理的例外!!! 应用程序现在将退出。
    Makefile:159:目标'./SFT_AM1808_NOR.bin'的配方失败
    make[2]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[2]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[2]:对于"全部"不做任何操作。
    make[2]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[2]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[2]:对于"全部"不做任何操作。
    make[2]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[2]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[2]:对于"全部"不做任何操作。
    make[2]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[2]:输入目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    make[2]:对于"全部"不做任何操作。
    make[2]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft/build
    maked[1]:离开目录'/home/wty3000/ti/ccsv6/mcsdk_1_01_00_02/host-tools/OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2.40/OMAP-L138/GNU/sft
    ----------------------------------------------------------------------
    存在很多问题、例如:
    ------------------------------------------
    在文件中找不到符号表!
    未处理的例外!!! 应用程序现在将退出。
    Makefile:159:目标'./SFT_AM1808_NOR.bin'的配方失败
    --------------------------------------------
    错误是否会影响编译?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何通过 JTAG 进行 uboot?