Thread 中讨论的其他部件:OMAPL138、 AM1808
工具/软件:Linux
我在批处理控制台时使用了一个带有 omapl138.uart2的定制板。
现在我只想在 ARM 系统中运行 uboot、我尝试了几种方法、例如在 Window 中使用 AISgen 和 Uarthost、在 Linux 中使用 sfh_OMAPL138.exe、但都不起作用。
我有一些基本问题:
1. uBoot.AIS 由 AISgen 工具进行转换、我为 AISgen 工具选择了哪个输入文件 shoud? mcsdk 导向器中有 u-boot-2012.04.01-psp03.22.00.06.SDK 文件夹、我使用命令"make cross_compil=arm-arago-linux-gnueabl-"来生成 uboot 文件、然后 uboot uboot.bin uboot.lds 出现在文件夹中、我应该选择哪个文件?
2.假设选择了输入文件、现在我可以使用 AISgen 工具生成 uboot.AIS、工具面板中有"指定入口点"、"指定入口点"的曲折是什么? 指定入口点的地址应该是 NAND 地址还是 DDR 地址? 此地址是否表示 uboot.AIS 位于?
3.假设生成了 uboot.AIS、然后由 UartHost 工具加载 uboot.AIS、UartHost 能否将 uboot.AIS 加载到 NAND 中?