请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6748 尊敬的论坛
IM 使用 DSP 模型 C6748连接到具有 I2S 接口的 Audioi 编解码器。
DSP 将是主设备、编解码器和从设备。
DSP 具有支持 I2S 的 McBSP。
问题是以下连接是否正确:
McBSP DR1 引 脚至 I2S SDOUT 引脚
McBSP DX1 引 脚至 I2S SDIN 引脚
McBSP CLKX1引 脚至 I2S BCLK (位 CLK) 引脚
McBSP FSX1 引 脚至 I2S LRC (左侧右 CLK) 引脚
FRX1、CLKR1和 CLKS1如何? 我可以用作 GPIO 还是?
非常感谢你能抽出时间
Roberto