This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:I2S 和 McBSP 引脚连接

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590590/tms320c6748-i2s-and-mcbsp-pin-connection

器件型号:TMS320C6748

尊敬的论坛

IM 使用 DSP  模型 C6748连接到具有 I2S 接口的 Audioi 编解码器。

DSP 将是主设备、编解码器和从设备。

  DSP 具有支持 I2S 的 McBSP。

问题是以下连接是否正确:

McBSP DR1     引 脚至 I2S SDOUT 引脚

McBSP DX1     引 脚至 I2S SDIN   引脚

McBSP CLKX1引 脚至 I2S BCLK (位 CLK)  引脚

McBSP FSX1  引 脚至 I2S LRC (左侧右 CLK)  引脚

FRX1、CLKR1和 CLKS1如何? 我可以用作 GPIO 还是?

非常感谢你能抽出时间

Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Roberto:

    我已将此事转发给设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roberto、

    McBSP 到 I2S 的引脚映射似乎是正确的。 我还会要求您在软件中确认这一点。 您可以将其他未使用的引脚配置为 GPIO。

    此致、
    SENTHIL