请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3354 主题中讨论的其他器件: TPS65217、 TPS65218
在文档中、建议将两个(TPS65217和 TPS65218)用作 AM335x 的 PMIC。 在电池供电设计中、使用1GHz AM3354和 DDR3L 除了电压 SV 之外、使用 TPS65217和 TPS65218有哪些优缺点?
此致、
弗兰克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.