This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:PMIC 选择

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354, TPS65217, TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590685/am3354-pmic-selection

器件型号:AM3354
主题中讨论的其他器件: TPS65217TPS65218

在文档中、建议将两个(TPS65217和 TPS65218)用作 AM335x 的 PMIC。 在电池供电设计中、使用1GHz AM3354和 DDR3L 除了电压 SV 之外、使用 TPS65217和 TPS65218有哪些优缺点?

此致、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您计划使用仅 RTC 模式、那么对于 TPS65218、您将实现更低的功耗。