This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:RSV6的高逻辑电平电压(KeyStoneII.BTS_errata_advisic.48)

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594280/66ak2g02-high-logic-level-voltage-for-rsv6-keystoneii-bts_errata_advisory-48

器件型号:66AK2G02

参阅 SPRZ435B 中的 KeyStoneII.BTS_errata_advisory。RSV6上的高逻辑电平的正确电压是多少?  由于 RSV6是一个保留引脚、因此数据表中并未真正对其进行说明。

此外、您是否有解决此错误的时间表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用以下设计:

    [报价用户="Debora"]此外,您是否有解决此勘误表的时间表?

    不、我没有此类信息。  

    此致、  
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Debora、

    如勘误表中所述、引脚 RSV6上的固定电压电平不是可接受的解决方案。 RSV6必须从低驱动至高驱动、然后从高驱动至低驱动。 此操作的时序如勘误文档所示。 这是为了确保 K2G 处于正确的状态以正确启动。 此问题的修复计划用于器件的未来版本、但我没有时间安排何时可用。  

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan 和 Bill、您好!

    我对这两个答案有点困惑。

    Yordan 建议在加电后使用一个简单的电路来延迟 CLKSEL。 我认为 CLKSEL 网络应连接到 SYSCLKSEL 引脚。 但这仅影响加电、勘误表并未说它仅限于加电。 勘误表是否仅适用于加电后立即执行的波形、而不适用于在其他时间生效的波形、或适用于 RESETFULLn、根据我在技术参考 SPRUHY8E 中的5.3.2、RESETFULLn 具有与波形相同的功能?

    Bill 说、RSV6上需要脉冲。 但问题仍然存在:RSV6是否采用3.3V 逻辑电平? 我认为数据表没有具体说明。

    在收到这些答案之前、我向我的设计添加了单次触发、以保持我的复位并将 RSV6脉冲至3.3V 逻辑电平。

    此致、
    Debora
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Debora、

    我很抱歉造成混淆。 Yordan 包含的电路是添加到 K2G ICE 板的简单修复。 标记为 CLKSEL 的信号连接到 K2G 上的 RSV6引脚。 此电路在通电时将使 RSV6引脚拉至3.3V、然后在一段时间后将其拉至低电平。  您描述的电路对于此勘误表应该可以正常工作。 RSV6上的脉冲将 HF 振荡器置于初始化的适当状态。 一旦 HF 振荡器处于适当状态、随后的复位不应使其变为不需要的状态。 勘误表假定在上电序列期间存在 POLn、并且 RESETFULLn 被用来在电源稳定时复位器件。 初始上电期间需要脉冲、但如果电源保持稳定、则后续复位不需要脉冲。  

    此致、

    Bill