Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138、 SYSBIOS、 OMAP-L138
我需要创建一个需要在存储器中使用相对较大矢量的应用。 我使用的电路板设计与使用256MB 左右 DDR2的 OMAPL138 LCDK 相同。 我还在使用 TI RTOS。 该应用程序在使用调试器运行时运行良好、至少在功能上可以执行应该执行的操作、但在我刷写它时失败。
我已经从计划中删除了几乎所有内容、以找到解决此问题的方法、而不是运气。 现在、我仅使用一个源文件 main.c 文件和.cfg 文件。 在此简化程序中、我 也可以打开/关闭两个 LED。 我还定义了两个特定大小的向量= UPP_buffer_size。 我对这两个矢量所做的就是再次按顺序使用虚拟值填充它们。 我的 main.c 如下所示、省去了一些函数。
当我使用 JTAG (调试模式)运行此操作时、无论我为 UPP_buffer_size、8192、16384、65536为我的两个矢量选择了什么值、这两个矢量都可以看到两个 LED 按预期工作、它们存储在0xC0000000之后的地址中、 它是在.cfg 文件中定义的 DDR (我认为我已将其附加到此 msg)。 但是、当我将此代码闪存到器件中时、我只能在 UPP_buffer_size <= 8192时使其正常工作。 它不适用于 UPP_buffer_size>8192 (例如8193、16384或65536)。 我也在 LCDK 上尝试过这种情况、观察同样的行为。 为什么在我使用 JTAG 运行时该代码起作用、而在 UPP_BUFFER_SIZE > 8192时不起作用? (对于 UPP_Buffer_Size <=8192、在闪存后工作正常)。 在哪里、似乎需要小于或等于8192的限制? 我按照使用 out2rc 和 SFH 应用程序的刷写过程将 app.out 转换为 app.bin、然后通过 UART (以及 boot.AIS)下载、在所有情况下、无论我下载到闪存的程序是什么、这都声称是成功的。 我的.cfg 也在这里、我实际上不使用 BIOS、因此我不执行 BIOS_start 等)。 我确实为 SYS/BIOS 定义了一个8192堆栈和一个8192堆、 但这并不会产生影响、因为我不使用它(即、我增大该值、并且在使用 UPP_buffer_size > 8192时仍然无法使其在闪存后正常工作)、此外、为什么它在使用 JTAG 运行时正常工作、而在闪存时不起作用?
main.c:
#define UPP_buffer_size 16384 //Dimension in words UINT16 (16位字)
uint16 uPPRxBufferI[UPP_buffer_size];
uint16 uPPRxBufferQ[UPP_buffer_size];
void main (void){
hardware_init(); //初始化硬件
uint32 i=0;
while (1){
LED_ON (4);//打开 LED 4.
延迟(1E6); //循环虚拟延迟
LED_ON (5);//打开 LED 5
延迟(1e6);
对于(i=0;i<(UPP_buffer_size);i++){
uPPRxBufferI[i]=I;
uPPRxBufferQ[i]=i+1;
}
}
}
///----------------------------------
// hardware_init()
///----------------------------------
void hardware_init (void){
device_init();
}
void device_init (void){
//PLL 配置-------------------------------------------------------
setupPll0 (24);//将执行24MHz x (24+1)/2 = 300MHz SYSCLK1
///----------------------------------------------------------
//引脚复用设置-------------------------------------------------------
pinMUX();
///----------------------------------------------------------
// GPIO 设置-------------------------------------------------------
//在 PSC 中启用 GPIO 模块
gpioPowerOn();
gpioDirection();
}
e2e.ti.com/.../7823.cfg_5F00_file.txte2e.ti.com/.../1537.cfg_5F00_file.txt