请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 工具/软件:Linux
尊敬的 TI
我正在 AM3352客户电路板中对 USB 小工具功能驱动程序进行编程
我使用 SDK6.0
当我使用"USB_EP_queue" API 将数据发送到 PC (长度511或512)时
USB 监控器软件会获得不同的结果
长度511正常、512是 NG
问题是什么?
非常感谢~~
长度为511
长度为512
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Dwarakesh R
谢谢!
此补丁是否适用于 MUSB 器件模式?
我使用 SDK6、内核为3.2.0
我找不到"/drivers/usb/musb/musb_cppi41.c 文件
内核3.2.0仅具有 cppi41.c cppi41_dma.c
我可以成功地以511字节发送、但无法发送512字节
===================================================================================================
Gitweb: http://git.kernel.org/linus/;a=commit;h=9267edaf8cd7b0ef2cd7785c677fe792c077b6ab 提交: 9267edaf8cd7b0ef2cd7785c677fe792c077b6ab 父级: 69e273c0b0a3c337a521d083374c918dc52c666f 参考名称:REFS/标题/主 作者: 刘斌 授权日期:星期二8月12日14:18:43 2014 -0500 委员会:Felipe Balbi 委员会日期:2014年9月3日09:15:56日-0500 USB:MUSB:cppi41:修复了不发送零长度数据包的问题 CPPI TX 不发送用于 TX 传输的 ZLP 传输大小是 EP 数据包大小的倍数、 -和 URB_zero_packet 在话术-> transfer_flags 中设置。 在 CPPI TX 完成后、FIX 使用 PIO 模式传输 ZLP 完成。 在 MUSB 主机模式下使用以下 usbtest 写入案例进行了验证。 # testusb -t1 -C1.