工具/软件:Linux
大家好、
我们的系统基于 TI_SDK AM335x-EVM-01.00.03 + WiLink 驱动程序 R8.6_SP1。
(Linux 内核3.14)
我们遇到有关 wifi 驱动程序的问题:/proc/net/wireless.中没有任何价值
我们按照以下步骤设置系统:
1.从 TI_SDK AM335x-EVM-01.00.00.03生成映像并安装在 SD 卡上
2.构建 wifi 驱动程序并安装到 SD 卡上(更新到 R8.6_SP1,在本页之后:
processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_System_Build_Scripts)
我们想知道为何/proc/net/wireless.中的内容为空 此外、
iwlist 也无法在我们的系统中使用。
root@1646I3000058:/opt/sensors cat /proc/net/wireless
Inter-| sta-| 质量 | 丢弃的数据包 |错过|我们
面部| Tus |链路电平噪声| 网络 加密 碎片 重试 MISC |信标| 22.
root@1646I3000058:/opt/sensors # iwlist wlan0 scan
wlan0 接口不支持扫描。
root@1646I3000058:/opt/sensors # dmesg | grep wlcore
[8.306570] wlcore:wl18xx 硬件:183x 或180x、PG 2.2 (ROM 0x11)
[8.412364] wlcore:已加载
[8.412418] wlcore:驱动程序版本:R8.6_SP1
[15.315733] (stk):ldisch_install =1<6>[15.600097] wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.233
[15.647601] wlcore:固件已启动(版本8.9.0.1.55)
[25.028840] wlcore:协会已完成。
[113.117680] wlcore:向下
[113.606835] wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.233
[113.654443] wlcore:已启动固件(版本8.9.0.1.55)
[186.883734] wlcore:关联已完成。
[2180.252107] wlcore:向下
[2181.370754] wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.233
[2181.417517] wlcore:固件已启动(版本8.9.0.1.55)
[2182.356583] wlcore:关联已完成。
根目录@1646I3000058:/opt/sensors
root@1646I3000058:/opt/sensors # iw wlan0 scan
BSS F4:7f:35:5e:8b:60 (在 wlan0上)-已关联
TSF:2261873543407 usec (26D、04:17:53)
频率:2462
信标间隔:102个 TU
功能:ESS 加密短前导码短插槽时间无线电测量(0x1431)
信号:-70.00 dBm
最后一次看到:10ms 之前
探测响应帧中的信息元素:
SSID:Delta-Office
支持的速率:1.0* 2.0* 5.5* 6.0 9.0 11.0* 12.018.0
DS 参数集:通道11
国家/地区:TW 环境:室内/室外
通道[1 - 11]@ 30dBm
BSS 负载:
*药柜计数:7.
*信道利用率:192/255
*可入场人数:2337[*32us]
ERP:USE_Protection
HT 功能:
功能:0x182c
HT20.
SM 省电已禁用
RX HT20 SGI
无 RX STBC
最大 AMSDU 长度:7935字节
DSSS/CCK HT40
最大 RX AMPDU 长度65535字节(指数:0x003)
RX AMPDU 最小时间间隔:8微秒(0x06)
支持 HT RX MCS 速率索引:0-15
HT TX MCS 速率索引未定义
RSN: *版本:1.
*组密码:CCMP
*按密码:CCMP
有人能给我们一些关于这个问题的想法吗?
谢谢、
Jacob