This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PROCESSOR-SDK-AM335X:CAN#39;t 从/proc/net/wireless 获取内核3.14 + wl18xx R8.6_SP1上的 WLAN 质量

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593330/linux-processor-sdk-am335x-can-t-get-the-wlan-quality-from-proc-net-wireless-on-kernel-3-14-wl18xx-r8-6_sp1

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

大家好、

我们的系统基于 TI_SDK AM335x-EVM-01.00.03 + WiLink 驱动程序 R8.6_SP1。
(Linux 内核3.14)

我们遇到有关 wifi 驱动程序的问题:/proc/net/wireless.中没有任何价值

我们按照以下步骤设置系统:
1.从 TI_SDK AM335x-EVM-01.00.00.03生成映像并安装在 SD 卡上
2.构建 wifi 驱动程序并安装到 SD 卡上(更新到 R8.6_SP1,在本页之后:
processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_System_Build_Scripts)

我们想知道为何/proc/net/wireless.中的内容为空 此外、
iwlist 也无法在我们的系统中使用。

root@1646I3000058:/opt/sensors cat /proc/net/wireless
Inter-| sta-|  质量       |  丢弃的数据包              |错过|我们
 面部| Tus |链路电平噪声| 网络 加密  碎片 重试  MISC |信标| 22.
 
 
root@1646I3000058:/opt/sensors # iwlist wlan0 scan
wlan0    接口不支持扫描。

root@1646I3000058:/opt/sensors # dmesg | grep wlcore
[8.306570]   wlcore:wl18xx 硬件:183x 或180x、PG 2.2 (ROM 0x11)
[8.412364]   wlcore:已加载
[8.412418]   wlcore:驱动程序版本:R8.6_SP1
[15.315733]  (stk):ldisch_install =1<6>[15.600097]  wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.233
[15.647601]  wlcore:固件已启动(版本8.9.0.1.55)
[25.028840]  wlcore:协会已完成。
[113.117680] wlcore:向下
[113.606835] wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.233
[113.654443] wlcore:已启动固件(版本8.9.0.1.55)
[186.883734] wlcore:关联已完成。
[2180.252107] wlcore:向下
[2181.370754] wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.233
[2181.417517] wlcore:固件已启动(版本8.9.0.1.55)
[2182.356583] wlcore:关联已完成。
根目录@1646I3000058:/opt/sensors

root@1646I3000058:/opt/sensors # iw wlan0 scan
BSS F4:7f:35:5e:8b:60 (在 wlan0上)-已关联
       TSF:2261873543407 usec (26D、04:17:53)
       频率:2462
       信标间隔:102个 TU
       功能:ESS 加密短前导码短插槽时间无线电测量(0x1431)
       信号:-70.00 dBm
       最后一次看到:10ms 之前
       探测响应帧中的信息元素:
       SSID:Delta-Office
       支持的速率:1.0* 2.0* 5.5* 6.0 9.0 11.0* 12.018.0
       DS 参数集:通道11
       国家/地区:TW    环境:室内/室外
               通道[1 - 11]@ 30dBm
       BSS 负载:
                *药柜计数:7.
                *信道利用率:192/255
                *可入场人数:2337[*32us]
       ERP:USE_Protection
       HT 功能:
               功能:0x182c
                       HT20.
                       SM 省电已禁用
                       RX HT20 SGI
                       无 RX STBC
                       最大 AMSDU 长度:7935字节
                       DSSS/CCK HT40
               最大 RX AMPDU 长度65535字节(指数:0x003)
               RX AMPDU 最小时间间隔:8微秒(0x06)
               支持 HT RX MCS 速率索引:0-15
               HT TX MCS 速率索引未定义
       RSN:    *版本:1.
                *组密码:CCMP
                *按密码:CCMP




有人能给我们一些关于这个问题的想法吗?



谢谢、
Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacob、

    有关 WL18xx 相关问题、请使用我们的 WiLink WiFi 论坛。

    e2e.ti.com/.../307

    此致、
    帕维尔