请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6713B 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我使用的是 CCS 3.1和 TMS320C6713B。
首先、我遇到了这个问题:没有足够的存储器来存储数据。 解决方案是使用 DSK 电路板提供的 SDRAM、这会导致另外一个问题。 当我使用 SDRAM 时、周期增加(与原始周期相乘以大约5)。
我想问的是、我是否可以在不增加周期的情况下使用 SDRAM、或者是否有任何其他优化设置?
谢谢你。